在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          09/09/2016

          施耐德电气推出基于Microsoft Azure云平台的全新Wonderware Online,提升行业洞察力

          Wonderware的最新升级为用户提供了一个能够帮助用户和OEM厂商将工业实时数据转化为强大分析能力的信息管理云平台
          dongchali

          2016年9月9日,中国北京——全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气今日发布了具有重要意义的Wonderware Online升级版本。其云平台能够收集、可视化和管理生产运营过程中产生的数据。Wonderware Online是一个全面的信息管理与决策支持解决方案,终端用户、解决方案供应商和设备生产商能够受益于其最新的实时数据收集和分析能力。

          施耐德电气发布的解决方案强有力地改变了工业信息管理模式。基于Microsoft Azure云平台的Wonderware Online为用户提供了安全、易于使用的解决方案。该方案可在确保平台的安全性、可发现性与可扩展性的前提下,助力用户实现运营技术和信息技术的无缝融合。

          例如,Wonderware Online 包含了 Wonderware Online InSight Connector。这是一款极具生产力的工具,允许用户将存储在Wonderware Online中的时序数据链接到Microsoft Excel 和Microsoft Excel Online中。这使得用户能够运行定制化程式,执行特设分析,以及创建基于Excel的报告和图表。用户可以在Microsoft Office 365应用商店获取Wonderware Online InSight Connector。

          当前,用户使用Wonderware Online对数据源进行整合,利用先进的应用深入关联、分析数据,并在企业范围内的何地点或设备上实现轻松访问。直观的操作界面帮助用户简单快捷地获取有价值的信息以支持更加快速、智能的业务决策。利用基于Microsoft Azure的Wonderware Online将数据管理能力移至云端,可实现:
          •更灵活地访问详细、高保真的运营数据, 同时将IT负载及与传统应用部署相关的成本降至最低。
          •通过Microsoft Azure 安全数据授权、验证和加密提高网络安全性。
          •丰富的自然语言检索能力和导航能力,在没有系统配置知识的情况下,快速访问相关信息。
          •增强智能信息推送分析功能,利用现成的模式检测技术自动突出显示非正常的数据和行为,帮助用户在造成损失之前发现和规避问题。
          •加快特性更新,提高有效性以更快捷、不间断地获取生产数据和强大的分析功能。

          随着低成本传感器和智能设备数据呈指数型增长,工业组织正在寻找能够充分利用工业物联网的解决方案。终端用户和OEM厂商要求软件基础设施高度安全,具有广泛的连接性,包括MQTT协议。用户们要求系统模块化、可扩展,能够处理和分析大量数据,为日益增长的移动端客户提供可付诸行动的信息。

          Wonderware Online产品经理Michal Postula表示:“Wonderware Online是一个现代化的、安全的、高性价比的,可对运行中的绩效数据进行收集和可视化处理,并将IT负荷降到最小的解决方案。在Microsoft Azure的帮助下,我们提供了一种开放的、可扩展并且在全球范围内随时随地都可以使用的智能服务。”

          微软公司商业传播总监Andrea Carl表示:“在微软,我们了解到揭示可付诸行动的信息对持续提高业务运营的重要性。我们很高兴看到Wonderware Online解决方案能够在具备全球规模、企业层级安全性与高可用性的Microsoft Azure支持下,惠及我们双方的客户。”
          欢迎访问https://online.wonderware.com.获取更多最新资讯。

          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
          www.schneider-electric.com