在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          20/10/2016

          智领新能,品铸共赢

          ——施耐德电气盛装出席2016北京国际风能大会暨展览会
          xinneng

          中国,2016年10月20日—2016年10月19-21日,2016北京国际风能大会暨展览会(CWP)在北京·中国国际展览中心隆重举办,全球能效管理和自动化领域专家施耐德电气盛装出席了这一风能行业的顶级盛会。

          展会现场,施耐德电气别出心裁的展位布置给人留下了颇为深刻的印象,由“风场管理系统解决方案”、“风塔电气系统解决方案”及“风场连接系统解决方案”三大主题共同组成的主展示区,充分展示了施耐德电气“智领新能,品铸共赢”的先进理念,使上万名到场观众领略到其作为风能行业领军者的实力。

          1
          施耐德电气展位独具匠心

          可以预见,未来全球将面临更严峻的能效挑战,环境污染和能源安全问题也将更加凸显。根据预测,40年后,全球能源消耗量将增加50%,同时二氧化碳排放量需要降低50%,这也就意味着能效需要提高3倍。为缓解这种压力,新能源的应用将成为有效手段,风能则是其中最具代表性的行业。

          目前,全球范围内风电行业市场需求增长明显,中国市场同样如此,潜力巨大。据统计,2015年新增装机排名前十的国家占全球89%的市场份额,中国占到48%;累计装机排名前十的国家占全球84.5%的市场份额,中国占33.6%。因此,中国政府对行业发展予以高度重视,根据规划,到2020年底,全国的风电装机并网容量将达到2.5亿千瓦,其中,海上风电装机容量达到1000万千瓦。

          虽然行业发展趋势向好,但当前风电领域用户却面临着众多挑战,如:
          - 产品质量参差不齐和运行环境恶劣导致风电系统故障率高,影响发电可靠性和稳定性;
          - 风场地处偏远、运维人员少,故障维修难度大、停电时间长,影响运维安全性;
          - 风能发电预测管理和用电侧需求管理脱节,损害电网收购积极性,造成弃风限电等情况。

          在新能源领域,施耐德电气融合专业设计、卓越制造能力和信息技术,优化电力生产、设备管理和并网协调能力,实现智能互联互通的智慧能源管理,全面满足用户对于未来风电产品高可靠性,系统的智能易用性,运维的安全可预测性要求。目前,施耐德电气在风电行业的解决方案包括专业可靠的风能中低压电气解决方案、风场配电解决方案、智能风场及升压变电站管理解决方案以及全球第一的云天气服务系统等,为制造商和开发商、业主带来发电效率最大化的价值体验。

          此次参展,施耐德电气在现场进行多场宣讲,如“风电低压电气应用”、“风电场中压电气系统应用”、“风电框架式断路器及箱变配电系统”及“风电系统接触器应用”等,使到场观众在获取详尽技术知识的同时,也对施耐德电气在风电领域专业、创新的产品及应用有了更加深入的了解。此外,配合展会“引领风能产业发展,推动能源战略转型”的主题,施耐德电气在大会进行了“风电-微电网电气系统分析及全球经验分享”及“智能制造发展推动风能产业升级”的主题演讲,并重点展示了:
          - 高品质和领先的风能行业专业解决方案,包括如EasyPact MVS 框架断路器、TeSys 系列接触器、FLUSARC 40.5kV环网柜、泰山系列风电专用UPS、iPRU系列电涌保护器等产品。此方案将显著提高设备运行的可靠性和安全性,其中TeSys F 2600是目前市场上领先的风电专用高工作电流并网接触器,不仅帮助客户精简关键元件,最大化制造空间的利用,而且可以实现 60℃以下仍保持2600A的额定工作电流,确保电流值不会因高温而下降,保证整体设备的稳定运行;

          - 智能互联和可预测的维护操作系统,包括Smart Panels低压智能配电系统、Smart PIX中压智能化开关设备、MiCOM及VAMP综合保护等系统。集智能硬件、定制化软件与专业服务三位一体,此方案可有效降低系统故障率并缩短故障恢复时间,并进一步提高系统可靠性、提升管理和运行效率、降低运维及能源成本、确保系统及人身安全;

          - 从天气预测,到发电控制,直至负荷协调的全系统解决方案,包括Wanderware 风电场电力监控管理系统、PACiS风场升压变电站管理系统、PRiSM 预测性风场设备维护管理系统、风场天气预测管理系统等。此方案可大幅度提升发电可预测性,支持电网协调新能源并网,提升风能发电效率,进一步保障客户的整体收益。
           

          2
          施耐德电气EasyPact MVS 框架断路器

          施耐德电气始终坚持通过倾听客户声音,贴近客户需求,并致力于产品及技术不断升级,为客户提供互联、安全可靠、高效的解决方案。在展会现场,施耐德电气的一位客户表示:“如何保证关键发电设备的运行稳定性并降低维护维修的工作量,是制造商和维护方最为关心的。我们对施耐德电气的核心技术和定制化解决方案表示肯定,在过去合作的项目中,基于双方共同探讨并最终推出的TeSys F系列接触器,有针对性地确保了发电设备在高海拔以及较强风沙和粉尘地区的稳定运行。”
           

          3
          施耐德电气与客户热情交流

          施耐德电气一向视风电为重点发展行业,配合国家政策,利用领先技术和高品质产品,提升风电场发电效率和运行可靠性,力求携手设备制造商及业主开发商,共同推动行业健康发展。“CWP大会历来体现着中国风电最强音,此次参展使施耐德电气得以同众多合作伙伴及用户进行深入交流,共论行业未来。”施耐德电气合作业务中国事业部新能源行业经理赵天意表示,“作为全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气始终以保护环境、提高能源使用效率以及发展清洁能源为己任,积极推进风电领域技术的创新和研发,我们希望通过领先的核心技术、独特的定制化解决方案、贯穿整个生命周期的维护和服务,与风电制造商合作开发,满足终端用户的需求,共同推动行业健康发展。”
           

          4
          施耐德电气在现场接受媒体访问


          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com