在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          04/11/2016

          施耐德电气发布2016年第三季度“地球和社会晴雨表”

          diqiu

          - 施耐德电气是业内唯一一家连续六年入选CDP“气候指数A级名单(Climate A List)”的公司
          - 道琼斯可持续发展指数(The Dow Jones Sustainability Index)连续四年业内排名第一
          - 荣膺Corporate Knights“全球最低碳环保公司200强(Clean200)”榜单第4位
          - 在《财富》杂志评选出的“2016年50家改变世界的公司(Change the World)”榜单中位列第24名

          中国北京,2016年11月4日——近日,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气公布了2016年第三季度“地球和社会晴雨表”。施耐德电气通过参照“地球和社会晴雨表”中设定的面向2017年的16个指标,每季度对可持续发展方面的表现进行衡量。截至2016年9月底,该评估总得分达到7.65(满分10分),超出了其2016年目标。

          “地球和社会晴雨表”各项指标的非财务业绩表现如下:

          地球和社会晴雨表

          2015年业绩起始值

          2016年第二季度业绩

          2016年第季度业绩

          2017年目标

          环境指标

           

           

           

           

          气候

          节省10% 的能耗

          -

          5.6%

          5.9%

          10%

          在交通运输方面减少10% CO2 排放量[i]

          -

          6.8%

          8.5%

          10%

          循环经济

          100个工业基地实现废弃

          34

          72

          91

          100 个基地

          100%的产品研发设计采用Schneider ecoDesign WayTM 系统设计标准

          -

          20.8%

          46%

          100%

          效益指标

           

           

           

           

          环境与发展(可持续产品)

          75%的收入源于拥有Green PremiumTM绿色产品认证标志的产品

          60.5%

          65.6%

          66.3%

          75%

          100%新的大型客户项目都进行CO2影响量化[ii]

          -

          -

          -

          100%

          通过维护、改造和报废服务,减少CO2排放12万吨

          -

          70,759

          83,485

          120,000

          Access to Energy项目实现5倍效益为贫困人口提供发展机会 

          -

          x3

          x3.3

          x5

          道德准则

          100%的推荐供应商遵循ISO 26000标准

          48%

          66%

          72%

          100%

          全体公司实体通过内部道德准则和行为评估[iii]

          -

          72%[iv]

          79%

          100%

          人员指标

           

           

           

           

          健康与权益

          医疗事故发生率(MIR)降低30%

          -

          35%

          37%

          30%

          每名员工每年都接受一天培训[v]

          79%

          78.4%

          83%

          85%

          员工敬业度指数达到64%[vi]

          61%

          63%

          63%

          64%

          85%的员工的所在国实行“施耐德电气性别收入平等计划”[vii]

          -

          57%

          57%

          85%

          发展

          15贫困人口提供能效管理培训

          73,339

          113,439

          119,140

          150,000

          施耐德电气志愿教师计划 (SE Teachers) 完成1,300 任务

          460

          1,099

          1,203

          1,300

          总分数(总分为10分) 

          3

          6.97

          7.65[viii]

          8


          施耐德电气可持续发展高级副总裁Gilles Vermot Desroches先生表示:“本季度施耐德电气在可持续发展方面的表现极大地得益于这一系列非财务指标评分。我们的道琼斯可持续发展指数(The Dow Jones Sustainability Index)连续第4年业内排名第一,并且再次入选广受认可的CDP‘气候指数A级名单’,成为业内唯一连续6年获评A级的公司。此外,我们集团还在‘全球最低碳环保公司200强(Clean200)’榜单中排名第4,并首次入选美国《财富》杂志‘2016年50家改变世界的公司(Change the World)’榜单。这些对我们公司非财务表现的积极评价,反映出施耐德电气为地球可持续发展所作出的积极贡献。同时,这些表现自然也反映在本季度‘地球和社会晴雨表’上,总得分已于2016年9月底超出了其年终目标。”
          2016年第三季度,施耐德电气公布16项指标中的15项得分,其中14项指标提升了整体晴雨表得分。

          本季度亮点:
          地球指标:
          -“在交通运输方面减少10% 的CO2 排放量”指标显示,自2015年初以来,二氧化碳减排评分达到8.5%。2016年第三季度,所有交通方式都对结果产生了积极影响。其中,长途货运对该表现贡献最大,从空运到海运的过渡使二氧化碳减排23%。陆地短途货运减排1%。该指标包含施耐德电气货物采购时产生的运输排放。该数据纠正为运输活动吨数;
          -“100%的产品研发设计采用Schneider ecoDesign WayTM 系统设计标准”指标显示,产品研发设计采用Schneider ecoDesign WayTM系统设计标准的比例在2016年第三季度有大幅提升,从20.8%增至46%。该项目的目标是:在集团内部嵌入一个研究方法,以便开发出新产品时能有效改善环境足迹。它用于衡量以下方面的改进:对包括二氧化碳足迹在内的气候变化的影响;原材料消耗;危害健康的化学品的减少;能效;产品适用性(维修、回收、再利用等);产品生命周期结束时的再循环能力;以及产品包装。这些对环境表现方面的评估标准将会根据每个产品的适应性而做出相应的定制。
          利润指标:
          - “75%的收入源于拥有Green PremiumTM绿色产品认证标志的产品”指标的得分为66.3%。该结果仅仅略低于2017年的目标预期。部分原因在于,施耐德电气于2014年1月收购的英维思集团(Invensys)自2015年起就在进行产品定性时执行Green Premium标准。实际上,能源管理涉及的所有活动都包含在2015年至2017年的Green Premium项目内:工业(包含前英维思集团)、信息技术、基础设施(包含前阿海珐集团),以及合作伙伴(包含北美产品和服务——美国电气制造商协会)。
          - “100%的推荐供应商遵循ISO 26000标准”指标得分为72%,比上一季度提高了6个百分点。该指标取决于第三方对供应商的评价。自2011年起,可持续表现成了用于衡量供应商表现的七大指标之一,在该指标表现最佳的供应商可成为推荐供应商。
          人员指标:
          - 就“每名员工每年都接受一天培训”指标而言,83%的员工每年至少接受一天的培训,即七个小时。2016年第三季度,第三个学习周活动在集团各站点举行,共提供30,000多个课堂学时和20,000多个在线研讨会学时。
          - 就“施耐德电气志愿教师计划 (SE Teachers) 完成1,300 项任务”指标而言,2016年第三季度末已完成1,203项任务,目标是在2017年底完成1,300项任务。Schneider Electric Teachers任务在职业性或教育性非政府组织、与燃料贫穷作斗争的非政府组织,以及由施耐德电气获取能源基金(Schneider Electric Energy Access Fund)提供支持的公司中开展,施耐德电气的全球员工和退休人员可以自愿参加。

          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
          www.schneider-electric.com.cn
          附录
          施耐德电气在第二十一届联合国气候变化大会(COP21)上作出的10项可持续发展承诺:
          1.确保100%的新大型客户项目都进行二氧化碳影响量化管理;
          2.新方案100%采用Schneider Electric ecoDesign Way? 设计,75%的产品收入都拥有Green Premium? 生态标签 ;
          3.利用循环经济“产品周期(end-o-life)”服务减少12万吨的二氧化碳排放;
          4.为金字塔底层的5000万人群供应低碳照明和通信设施;
          5.执行普及自动储存技术,以开发可再生能源和微型电网;
          6.采用新型替代办法在5年内解决SF6气体问题,10年内在施耐德电气的产品中彻底消除SF6气体;
          7.施耐德电气每年的能源强度降低3.5%;
          8.施耐德电气每年在交通运输上的碳排放量减少3.5%;
          9.未来10年在可持续性研发创新上投入100亿欧元;
          10.发行气候债券,资助施耐德电气业务部门的低碳研发。