在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          08/12/2011

          施耐德电气最新发布 Magelis GXO 亮剑系列触摸屏

          超越精彩,亮剑中国

          中国上海,2011年12月8日--全球能效管理专家施耐德电气最新发布了MachineStruxureTM机器自动化平台优选市场解决方案的核心产品——Magelis GXO 亮剑系列触摸屏。针对中国用户的使用习惯和现场环境,基于SoMachineTM软件平台的GXO系列触摸屏,以其优异的性能、卓越的品质和高性价比,成为施耐德电气针对中国优选市场推出的又一力作。

          施耐德电气中国区高级副总裁、工业事业部负责人修德华表示:“面向国内成本控制需求较高的优选市场,施耐德电气做出了在中国建立研发中心和生产基地的战略规划。基于对中国用户的使用习惯和应用环境的充分了解和对HMI人机界面产品的深刻理解,我们推出了Magelis GXO亮剑系列触摸屏,不仅能最大程度满足本土客户需求,有效提升了产品性价比,也能帮助客户缩短项目开发周期。”

          Magelis GXO 亮剑系列触摸屏严格遵循施耐德产品质量标准,具有国际CE认证和欧盟Rohs认证,并以创新的技术和高性价比惠及广大用户群体,从而助力客户实现品质、性能、价格三者兼得。GXO 亮剑系列触摸屏采用了施耐德独有的画面处理功能,符合人体工程学的16:9 宽屏液晶LED低功耗高亮背光,6万5千色真彩显示配上WVGA(800x480dpi)的高分辨率,使画面更加细腻明艳。全新引入的PCBA加强涂层工艺能有效抵抗油污、潮湿、导电粉尘等影响,经过涂层处理和隔离电源设计的GXO触摸屏主板,具备强大的环境适应能力和电网波动适应能力,高度适应纺机印染、水处理、暖通空调等各种恶劣的应用环境。借助内置于SoMachineTM平台的Vijeo Designer软件,Magelis GXO 亮剑系列触摸屏与所有Magelis HMI人机界面共享同一编程环境,支持程序画面自动拉伸,使用户能够更便捷、快速地建立项目,帮助缩短机器上市时间。GXO触摸屏还提供通过USB迷你口高速下载程序的功能,避免了携带手提电脑的麻烦。
          Magelis GXO亮剑系列触摸屏可广泛应用于纺机、暖通空调、包装、印刷、机床和橡塑等行业,特别是在对性价比要求高的领域及恶劣环境下,其可靠的品质和杰出的性价比将助力客户降低采购成本并缩短上市时间,实现业务和利润的全面增长。

          SoMachineTM软件平台是MachineStruxureTM机器自动化平台解决方案的重要组成部分,单一的SoMachineTM软件可对包括逻辑控制器、变频器、伺服、人机界面等硬件进行编程调试及维护。凭借经测试、 验证并归档的架构和应用功能摸块,SoMachineTM软件平台将更好地助力企业发展其业务。


           
          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com 

          关于施耐德电气工业自动化与控制业务
          作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
          www.schneider-electric.cn