在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          20/03/2012

          APC保障华勤集团安能公司安全高成长

          北京/中国,3月20日,2012年——全球领先的关键电源与制冷服务商施耐德电气旗下的APC(以下简称APC)日前宣布,InfraStruxure™英飞集成系统成功入驻位于山东济宁的华勤集团下属山东安能输送带橡胶有限公司(以下简称山东安能)智能化核心数据机房,为该数据中心提供包括关键电源、制冷及监控系统等在内的集成一体化的数据中心物理基础设施解决方案。英飞集成系统每一个组成部分都具有高可靠和可用性特点,通过系统性的集成完全满足用户对建设高品质数据中心的要求;同时其标准化,模块化的设计和组件所带来的高可扩展性还可随时根据用户的业务需求动态的扩扩展数据中心,在满足现有业务需要的同时,真正做到“随需而变”。该数据中心机房在建成后,为那些正在寻求一站式高可扩展性解决方案的成长型企业中小数据中心带来了极佳的参考样本。

          APC大中华区总裁黄陈宏表示:“外资合资企业对企业信息化发展的水平要求较高,这不仅表现在对IT产品的品牌选择上,更体现在其对集成型整体解决方案的需求方面。对于公司规模不断升级的制造行业企业而言,由于业务发展的特点,其对IT负载的需求无法在建设之初便完全确定,这就对相应的整体解决方案提出了灵活、易扩展的针对性需求。APC在数据中心领域有着极为丰富的专业经验,其中创新的InfraStruxure™英飞集成系统,为数据中心用户提供了从规划、设计,到实施、运维等集成的解决方案及服务,适合对扩容性及集成度要求很高的成长性企业的需求。同时,APC全局化的视角还将在能源效率等方面提升企业竞争力,并帮助其应对未来业务增长的挑战。”

          华勤集团是全球最大的输送带生产企业和顶级轮胎制造商,是中国企业500强。山东安能是华勤集团与世界500强企业、美国固特异工程橡胶集团合资组建的大型橡胶管带生产企业,也是全球规模最大的输送带生产企业。随着业务发展,2010年底,结合新上线ERP系统的需要,山东安能开始择址新建数据中心机房。由于企业特殊性,新建数据中心当前所需支持服务器并不多,核心处理仍会通过网络交由美国固特异位于澳大利亚的亚太数据中心,也正因为此,支持接入的网络设备数量较大。同时,未来亚太数据中心将可能迁移至济宁。此外,除需兼顾山东安能业务的发展,该数据中心还需要承担华勤集团所属其他公司的业务需求。这些需求直接对新数据中心的可扩展性提出了很高的要求,模块化产品、系统以及高密度设计皆不可或缺。同时,由于数据中心担负的责任将越来越重,安全、可靠的关键电源与制冷需求也势必更加严苛。

          考虑到以上需求特性,山东安能核心数据机房最终确定选用APC公司提供的InfraStruxure™英飞集成系统,以确保机房的安全稳定运行。具体到产品层面,该系统采用了3台4kVA的APC Symmetra LX模块化UPS,按照2+1模式配置,支持满负载4.5小时延时工作。在这一配置的基础上,可随时增加UPS模块,机架功率密度可从8kVA扩展到16kVA,以满足未来高密度刀片式服务器应用的需求。值得一提的是,由于采用了冗余模块设计,该方案中电源、智能模块、电池和旁路等做到了全冗余。在制冷方面,围绕业务扩展需求,方案选择了APC InRow RD水平送风空调解决方案。与传统下送风方案相比,水平送风紧靠热负荷,送风距离更短,可以有效防止因为送风距离长所导致的漏风、断路、冷热气体混合所导致的效率低下等问题。APC的InRow直接膨胀式产品的设计将制冷系统与IT热负载紧密地结合在一起。 这种设计可防止热空气再循环,同时提高了制冷可预测性,实现了“按需付费”环境。此外,方案所配备的NetBotz监控系统也在最大程度上确保了系统的安全性,并极大地减轻了管理人员的日常运维工作。

          关于施耐德电气旗下的APC
          施耐德电气旗下的APC(简称APC)是全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内领先的产品、软件及系统。施耐德电气旗下的APC以持续创新为己任,致力于为关键技术和工业应用提供创新型能效解决方案,在整个服务生命周期内能够实现周全的计划、无缝的安装,并进行定期维护。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业内最全面的涵盖电源、制冷与管理的整体解决方案——APC InfraStruxure™架构。
          http://www.apc.com/index.cfm

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com