在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          12/06/2007

          从2007年7月1日开始,全新空气断路器Masterpact MTE开始供货

          (北京,2007年6月12日)施耐德电气不断追求创新和提高客户价值,隆重推出全新空气断路器Masterpact MTE,具有更多产品优势,为用户提供安全可靠的低压配电系统保护方案。

          • 极致分断性能
            Ics = 100%Icu = 50/65/85KA
            Icu = Ics = Icw (1s) (除50KA系列外)
          • 全新保护监测
            电力参数全面测量:I, U, P
            历史事件记录及查看功能
          • 全面的安全性
            专利灭弧罩技术保证零飞弧
          • 更长运行时间
            免维护设计,进一步降低维护成本
          • 更高环境适应
            符合环境测试标准IEC68-2,抗环境因素干扰
          • 技术参数与产品系列
            > 额定电流:400~4000A
            > 分断能力:50,65,85KA
            > 极数:3极,4极
            > 安装方式:固定式,抽屉式
            > 操作方式:电动,手动
            > 机械操作寿命:20000次
            > 控制单元:MIC 2.0, MIC 5.0(无测量);  MIC 5.0A, MIC 6.0A(电流测量);MIC 5.0D, MIC 6.0D(电能测量)
            > 保护功能:过载,短延时,瞬动,接地保护

          MTE是Masterpact家族的一员, 是施耐德电气全新设计的框架断路器, 具有更高性价比, 可应用于多种低压配电领域,    特别是建筑行业。