在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          27/08/2007

          施耐德电气在华技术贡献

          回顾施耐德电气在华的历程,是经营发展的二十年,也是技术革新的二十年。

          作为世界配电行业的领导者,施耐德电气在这廿年间给中国带来的,是高新技术和安全用电观念的转换,是对整个电力行业的革命性震撼。他与国内的相关管理部门和专家们一起渭中国经济的快速发展营造了一个稳定、安全的用电环境。

          他把时代之风吹入中国的千家万户,使刚刚开始改革开放的中国睁开蒙昧的双眼,迅速与国际最新配电技术接轨,在极短的时间内紧跟上潮流,从而为中国的经济发展奠定了一个稳定、安全的用电环境。

          就让我们来历数一下施耐德电气对中国配电技术的一次又一次震撼吧。

          C45 :

          现在稍微上了点年纪的人大概都记得:在八十年代以前的中国,人们只是用保险丝作为用电安全的保护装置。1987年以前,断路器虽然已经陆续出现,但是分断能力、可靠性等关键技术指标却不足以满足日益提高的用电安全需求。

          而施耐德电气进入中国以后,迅速用C45系列断路器在神州大地刮起了一股旋风。这在当时的中国,不啻为一个革命性的突破。大家都被这种小巧、精致而且功能强大的断路器迷住了。它一改传统,采用模数化概念、并改变了螺栓式安装的传统模式,改用导轨式安装。这在当时都是划时代的突破。中国低压产品没有哪个产品有C45那么大的影响, 可以这么说,中国的模块化断路器历史,是从施耐德电气开始。

          DPN

          1996年,施耐德电气在全球率先推出相线+中性线保护断路器。

          我们知道,无论是民用住宅还是商业、公共建筑,他们的负载大多数是单相负载,即相性+中性线220V的负载。对于这种负载,一般采取单极或者两极断路器保护。单极断路器,中性线不能分断,安全性不够。两极断路器太贵,而且中性线的过载保护意义不大。配合IEC标准的变化,施耐德电气适时推出DPN系列,断路器对相线和中性线均能分断,只在相线设保护,实现了安全性和经济性的统一。

          现在DPN已经不仅仅是施耐德电气的一个产品型号,而是成为业内相线+中性线保护断路器的一个代名词

          VIGI漏电

          在施耐德电气VIGI漏电保护产品第一次推出之前,中国并没有一套关于漏电保护的相关规范和标准,很多人甚至没有漏电保护的观念。一直到八十年代晚期,一批配电行业的老专家从国外引入了IEC标准,首次明确提出“漏电保护”这一概念,并把人身安全电流的极限设定在30mA。历史总是在巧合中展现出必然。

          恰好就在此时,施耐德电气在中国推出了中国第一款漏电产品,极大地推动了漏电保护标准在国内的推广和实施。如果没有国家的这一眼光超前的规范出台,施耐德的漏电产品不会取得如今的成果;而如果没有施耐德电气漏电产品的适时推出,这一规范也将成为缺乏市场的无本之木。模块化VIGI进入国内以后,有力地推动了国内由系统安全到兼顾人身安全的转变,也使国内用电安全水平大幅提高。

          二十年来,施耐德电气的漏电保护产品从只能引进国外的电磁式产品到在本土既能生产电磁式产品又能生产更适合中国国情的电子式产品和有过压保护功能的产品;从只能适用于正弦交流剩余电流的AC类产品到既能对正弦交流剩余电流敏感又对脉动直流电敏感的A类产品;从只能用于末端人身保护的30mA瞬时动作型产品到可以提供10mA、30mA、100mA、300mA和500mA等全系列既有瞬动又有延时的产品…

          环网式供电概念

          中国以往一直使用放射式供电,这种方式可靠性比较低,供电线路长、投资大,适于负荷性质特殊,对供电要求较高的用户。

          随着城市建设的发展,供电线路日趋电缆化,配网开关柜应用越来越普遍,随着科技的进步,不断改进和推陈出新,施耐德电气自从进入中国后,率先针对供电局宣传环网式供电的诸项优点,供电可靠性较高,支行比较灵活,当线路故障或检修时,可通过倒闸操作,缩小停电范围和时间。通过不懈的努力,施耐德电气逐渐改变了全国的用电习惯,把一个市场从无到有培育起来。

          如今在中国各个城市,环网式供电已经深入人心,施耐德电气在其中功不可没。

          C65

          1987年C45系列小型断路器的出现,彻底改变了中国“保险丝”一统江湖的落后面貌,给中国的低压配电行业带来了划时代的革命。2001年随着新一代C65系列小型断路器的隆重推出,施耐德旗下的小型断路器系列更全、分断能力更高,并且增加了隔离、三级限流和快速闭合等先进技术。如今,C65已经不仅仅作为一种产品服务于我们,它更作为行业内公认的:尖端技术、领先一步的代名词而深刻的改变了我们的思想和观念。