在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          30/04/2007

          直行天下,揽胜未来-C65H-DC直流小型断路器2007年5月隆重上市

           

          随着中国经济持续而高速地增长,电力系统,直流电源,轨道交通,船舶,和冶金等诸多领域也在快速发展,同时其对直流系统的要求也在不断提高。施耐德电气为满足不同客户的需求,2007年5月全新推出新一代Multi 9系列C65H-DC直流小型断路器,直行天下,揽胜未来。
               
          卓越品质 全心奉献

          专业设计,直流独享
          : 为直流电路和直流用户量身定做。具有专门的永磁场吹弧技术,确保直流电弧的可靠分断。面对工业客户, 按照工业用小型断路器标准,设计和制造。同时,拥有多重国内、国际认证,可满足客户国内设备和出口设备的不同要求,方便国际OEM客户。
          出身名门,源于经典: 采用最先进的C65小型断路器技术平台, 并延承C65的一贯优良品质。能够快速闭合,三级限流,具备完整的选择性配合表,宽泛的使用和储运温度,以及可靠的隔离功能。
          系列完整,应用灵活: 提供更为灵活多样的应用和控制方案。 它可拼装C65全系列电气和机械附件,最大限度地优化您的库存结构。电流等级全面,从1A到63A;电压等级为1P 125V/2P 250V;分断能力是Icu=10KA;C曲线。
          优质服务,关爱客户:运用世界上最先进的全自动生产线在中国本土完成整机的检测和调试。携手4大物流中心和遍布全国的数百家分销商,在第一时间满足供货和服务要求,提供更为优异的性价比的产品及服务。

          典型应用场所

          电力系统: 在发电厂、变电站等容量大,电压高的电力系统中,直流系统为继电保护、操作控制、信号音响以及事故照明等设备提供可靠的电源。直流断路器作为直流系统中最重要的元器件之一,其稳定可靠的运行将直接保证整个电力系统的安全。
          直流电源:在通讯电源、EPS、UPS等直流电源行业中,为了保证直流电源的高精密度要求,作为直流电源中各级馈电回路中最重要的操作和保护元器件的直流断路器,以其可靠的选择性分级配合对保护设备、限制事故范围起着非常重要的作用。
          轨道交通和电力机车:目前我国的城市轨道交通(如地铁、轻轨和运行于其上的电力机车、动车组等)体系均采用直流系统供电。快速分断的直流专用断路器是轨道交通中的重要元器件。
          舰船:在舰船电力系统和电力推进系统中,直流断路器是非常重要的元器件之一。它对变配电系统和用电设备的故障实施保护,采取多种防护,确保舰船供电系统和用电设备的安全。