在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          16/07/2007

          度身定制,便捷可靠-NEX40隆重登场

          中国北京,2007年7月16日—长久以来,施耐德电气的中低压开关柜产品得到了广大设计院的大力支持,在中国市场始终保持快速而稳定的增长。
          作为中压行业的领先者,施耐德电气现在又隆重推出为中国市场度身定制的新一代40.5kV金属铠装移开式开关柜——NEX40(配装SF1/SF2系列六氟化硫断路器)。

          1.性能参数

          • 额定电压:   40.5kV
          • 额定绝缘水平:  95/185kV
          • 额定电流:   1250-2000A
          • 额定热稳定耐受电流: 25-31.5kA
          • 外形尺寸(宽×深×高): 电缆下进线 1200mm×2600mm×2500mm
             架空上进线 1200mm×3250mm×2500mm
             所用变  1300mm×2600mm×2500mm

          2.产品特点

          • 中置式结构设计,操作便捷,降低对地平要求
          • 六大系列,五十余种标准方案
          • 快速关合接地开关,专门设计的驱动装置,十分轻松省力,80kA关合能力
          • 完美绝缘保证,计算机电场模拟,确保人员安全

          3.应用领域

          广泛应用于电力,工业,建筑,冶金,石化,市政工程等35kV输配电系统。