在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          01/08/2007

          2007年8月1日,全新的 Varpact 功率因数补偿模块正式推出

          中国北京,2007年7月30日--为满足国内高端用户对低压无功补偿系统的更高可靠性和易维护的需求,施耐德电气将于2007年8月1日在中国正式推出全新的Varpact 功率因数补偿模块,并可接受客户订单。该模块采用最新的Varplus2电容器作为其核心器件,全面替代已停止销售的P400/P400DR模块。
           一.产品简介:
          Varpact模块是一种通过完整测试的方案型产品,可以帮助用户实现无功补偿系统的高可靠性和易维护。Varpact模块内部已完成的器件安装和接线,使其能够很容易的被安装于电容补偿柜中,有助于成套厂客户降低安装成本。Varpact模块具有可选择的内部集成母排,并可根据配电系统的谐波污染程度,提供多种补偿方案:标准型电容补偿、过谐型电容补偿、调谐型补偿。
          二.功能:

          • 为低压系统提供无功功率
          • 提高电能使用效率,降低损耗
          • 改善系统功率因数,避免罚款
          • 增强系统的可靠性
          • 避免谐振的发生,抑制谐波
          • 提高补偿系统自身的可靠性
          • 方便成套厂的选型、安装

          三.性能指标:

          • 频率: 50Hz
          • 系统电压: 400V/415V
          • 电容器额定电压:415V
          • 补偿容量:12.5~120Kvar
          • 电抗器的调谐次数:2.7(135Hz), 3.8(190Hz), 4.3(215Hz)
          • 温度:D类(55°C)
          • 标准: IEC 60439-1, IEC 6192, EN 60439-1

          四.产品相关资料

          资料号  资料名称  资料类型
          SC DOC 343-LV  无功功率补偿系统  产品样本