在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          21/07/2009

          A6计划 第一季

          驾驭挑战 安全无忧

           

          A6计划简介

          当前我国配电网处于高速发展时期,如何更好的保障电网的安全运行,降低电能损耗,提高供电可靠性,对配电网电力设备提出了更高的要求,即技术先进、运行安全可靠、操作维护简单、经济合理、节约能源及符合环境保护要求。

          施耐德电气不断推陈出新,精心部署了A6计划,分四个阶段对中压环网开关柜(RM6, SM6,AS12) 进行全面升级。第一季行动已经在2009年全面展开,全心为您打造集安全、可靠和高能效管理于一身的配电网络解决方案,帮您驾驭挑战,让您安全无忧。

          2009年 A6计划新增功能和应用 

          •  ATS 双电源自动转换系统
            用于双电源或双电源加母联单元的智能自动切换装置,有效确保关键电力场所的供电连续性。

             
          • Ammeter数字电流表
            内嵌式自供电数字电流表,基于著名的Flair DIN技术,
            为您提供经济有效的电能管理方案。

                       
          • Sepam10综合保护
            适用于典型的中压/低压变电站,实现灵敏的接地故障保护和远程通讯,
            可以连接Easergy T200I远程系统。


                                         
          • SF6气体压力开关
            无需辅助电源,自动进行温度补偿,
            可实现气体压力报警和闭锁功能,可靠保障人身安全。
                       
          • VPIS-V2型带电指示器
            使用LED技术来提高可视性,延长使用寿命,集成浪涌保护功能。

               
          • Manometer气体压力表
            带温度补偿功能的压力表,直接插入安装便捷,安装后无需再次检漏。

             
          • LPCT电子式电流传感器
            适用于额定电流100A-1250A的所有SM6及AS12开关柜体,
            兼具测量和保护功能,更经济、更安全。
                
          • 16KA/1s内燃弧防护
            优化的SM6柜体设计,提供标准配置12.5KA 1s及提高配置16KA 1s两
            种可选方案,全方位保护操作人员安全。

                                      
          • IK08防护等级
            增强SM6柜体强度,在受到5J,半径25mm2的钢制撞锤同等机械冲击力时不影响柜体功能。

          • 低压间:RM6可提供150mm和450mm的标准低压间。


                            
          • 海事应用 
            RM6极好地适应海事需求,卓越的内燃弧防护能力,有效确保人身安
            全,具备防振性能,抵抗恶劣环境。

          • 高温试验:RM6高温测试;环境温度60°C。

          A6计划家族成员

          RM6

          SF6绝缘环网柜和紧凑型开关柜

          3至24KV

          RM6为紧凑型中压开关柜系列产品,组合了所有中压功能单元,能够对开放式环网或辐射式电网上的一台或多台变压器进行连接、供电和保护。开关和所有带电部件被永久性封闭在充有SF6气体的壳体中。新一代RM6得益于施耐德电气全球50多个国家电网中应用的100万台该类配电柜所积累的丰富经验。

          2009 A6 计划新增功能和应用: 

          • ATS双电源自动转换系统
          • Ammeter数字电流表
          • Sepam 10综合保护
          • SF6气体压力开关
          • VPIS-V2新型带电指示器
          • 低压间
          • 海事应用
          • 高温试验


          SM6

          SF6模块式开关柜
          3至24kV

          SM6系列是空气绝缘的模块组合式金属封闭开关柜,柜体采用间隔式结构,设计 紧凑,扩展灵活,增容性强。充分满足24kV及以下中压二次配电网、工业、建筑 用户配电站等各种场合的应用要求。至2009年,已有超过800,000功能在世界各地安装并投入使用。


          2009 A6 计划新增功能和应用: 

          • ATS双电源自动转换系统
          • Ammeter数字电流表
          • Sepam 10综合保护
          • SF6气体压力开关
          • VPIS-V2新型带电指示器
          • LPCT 电子式电流传感器
          • IK08 防护等级
          • 16KA/1s内燃弧防护



          AS12

          SF6 中压开关
          3至12kV

          AS12系列是空气绝缘模块组合式金属封闭开关柜的核心开关部件。产品延续了施耐德中压开关技术,和其他中压元件自由灵活搭配,为国内成套厂提供了完整的中压配电解决方案。至2009年,已有超过800,000开关在世界各地安装并投入使用。


          2009 A6 计划新增功能和应用 

          • Ammeter数字电流表
          • Sepam 10综合保护
          • SF6气体压力开关
          • VPIS-V2新型带电指示器
          • Manometer气体压力表
          • LPCT电子式电流传感器