在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          01/03/2011

          全新终端配电系统Acti 9上市

          尊敬的客户:
          您好!

          Acti 9第五代模数化配电系统,为您提供安全、灵活、简单的全新体验.
          施耐德电气基于超过40年专注于客户需求的电气专业经验,推出第五代模数化配电系统——Acti 9。Acti 9提供最快捷和灵活的安装体验,完全消除了维护和操作过程中的安全顾虑。Acti 9可适应最具挑战性的网络和环境,同时保持成本效益不随时间的推移而降低,它是目前最安全、灵活、简单和创新的低压模数化配电系统。

          Acti 9第五代模数化配电系统 

          优势:
          安全:在任何苛刻的使用环境中100%确保安装维护者及使用者的安全.
          灵活:创新的双锁定夹结构设计,Multiclip快速接线及负载平衡系统,灵活的实现系统集成;创新的信号传输模式,大大降低系统的复杂度,实现终端配电系统与楼宇监控管理系统的无缝连接,使您的企业更有竞争力。
          简单:VisiTrip本体故障指示,直观的产品代码,清晰的产品标识,使您可以快速掌握Acti 9的操作与维护。
          环保:热塑性壳体100% 可回收循环使用.部件100%可循环使用.减少20%由于发热而产生的能量损失