在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          16/09/2011

          全新低压塑壳断路器 CVS隆重上市

          尊敬的客户:您好!

          作为低压配电市场的领导者,施耐德电气一直在不断追求技术创新和提高客户价值。全新低压塑壳断路器 CVS 将于2011年9月16 日隆重上市。
          产品图片如下:

          全新低压塑壳断路器

          产品系列
          CVS 塑壳断路器具有完整的产品系列,包括技术性能和产品功能,全面满足目标用户的配电系统需求:

          • 额定电流 100A~630A,仅有三种壳架尺寸
          • Ics=100%Icu= 25/36/50/70KA (CVS 100E 除外) 
          • 3 极/4 极,固定式,插入式,抽出式 (400/630A)
          • 保护全面:涵盖配电保护,漏电保护,电动机保护

          主要卖点
          施耐德电气全新研发的CVS塑壳断路器,专为目标用户量身定制,具有以下显著特点:

          •  性能出众
            优异的限流特性,减少短路电流对设备的冲击
            双重绝缘设计,有效保障人身安全
            全系列产品 Ics = 100%Icu = 25/36/50/70KA (CVS 100E除外)
          •  兼顾成本
            订货简单快捷
            保护全面:涵盖配电保护,漏电保护,电动机保护
            * 脱扣器类型设置更加经济合理
            附件通用性强
            模块化设计
            尺寸精简:100A-630A三种壳架尺寸
            安装灵活:固定式,插入式,抽出式 (400/630A)
          •  品质卓越
            施耐德电气是专业的全球电气管理专家,是您值得信赖的合作伙伴
            制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证
            全系列产品负荷RoHS标准


          NSE替换计划
          NSE塑壳断路器将于2012年7月左右(即CVS发布后10个月左右)退市,同时我们承诺维持相应售后服务支持。
          CVS全新塑壳断路器系列可以在功能和性能万全覆盖及替换NSE,是一款更加经济更加人性化的产品。