在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          15/04/2008

          施耐德电气配电解决方案峰会

          作为全球领先的电力及自动化控制专家,施耐德电气依托领先的电器元件、严谨的系统理论、先进的 成套技术及丰富的工程实践,正在夯实自己解决方案专家的地位,持续致力于构建和谐的电气世界,2008施耐德电气配电解决方案峰会(Power Day)即将在全国拉开帷幕。我们将在POWER DAY中与您分享施耐德电气在解决方案方面的成果,力求“善用其效,尽享其能”。

          > 附件:网站多媒体-EON0409.rar
          智能电力篇

          Compact NSX 塑壳断路器


          Compact NSX 塑壳断路器

          智慧开启无限未来



          业界需求日新月异的今天,电能质量和能耗优化变得越来越重要。施耐德电气再次用创新引领未来,跨出了自我超越的革命性一步。融汇当今最前沿技术,全新一代塑壳断路器Compact NSX耀世而出!集全面电能管理于极致保护,Compact NSX已不仅仅是一台断路器,更是助您实现节能增效的测量、管理和通讯工具。

          • 产品规格:
            > 壳架电流:100A,160A,250A,400A,630A
            > 分断等级:36kA,50kA,70kA,100kA,150kA
            > 安装方式:固定式,插入式,抽出式
            > 操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构
             
          • 产品特点:集全面电能管理于极致保护的最新一代塑壳断路器,是NS极致保护功能的传承与提升。内置多功能电力参数测量,可配置柜门显示单元,实现本地及远程的显示与控制;即插即用技术,便捷搭建通信网络。
          • 应用领域:适用于工业、能源与基础设施、公商建及民用住宅领域。

          了解更多信息,请登陆以下网站:
          http://nsx.schneider-electric.cn

          EMCS 电力监视与控制系统

          EMCS电力自动化系统基于先进的网络通讯,自动化控制,微机继电保护技术以及施耐德可靠产品,为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力稳定可靠供应,并提供优化的电力负荷管理。

          EMCS电力自动化系统适用于电力系统、工业领域、基础设施和大型商建项目,提供电气整体解决方案。

          • 技术特点:
            > 无缝接入施耐德电气Sepam微机保护、Power Logic电力监控仪表(PM、ION)MT开关、Tesys电机保护、PLC、ATS电源转换系统、UPS、Talus等设备
            > 提供一体化中、低压电能管理解决方案
            > 安全稳定、可靠冗余的系统平台
            > 灵活多样的开放式系统结构
            > 人机界面友好、支持多种语言在线切换
          • 系统功能:
            > SCADA监控、报警及事件管理
            > 确保操作安全和可靠管理的系统模拟和仿真
            > 优化的负荷管理
            > 中低压自动电源切换和发电机出力分担
            > 电量监测和分析
            > 实时一次设备监测和维护管理

          >附件:EMCS introduction.pdf

          WEFP电气火灾监控系统



          WEFP电气火灾监控系统是安装于低压配电系统中,用于监测低压配电系统中有关电气火灾产生隐患的电气参数项,并通过监控主机设备采集监测数据作为集中控制和集中管理,当被保护线路中被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号,控制信号,并能指示出报警部位的系统。

          WEFP电气火灾监控系统包含监控探测器、监控单元、监控主机设备这几大功能模块,可根据用户的需要选择集中总线型的信息管理模式或是功能分区型的信息管理模式。满足用户对于自身配电系统的监控定制需求,配合组成完全满足每一个配电系统应用的电气火灾监控系统。

          使用WEFPT组合式监控探测器不仅能够满足精确监测系统的泄漏电流和非正常温升等电气性能,而且可以通过大屏幕液晶来显示测量的结果、参数的设置和故障报警信息。

          WEFPJ电气火灾监控单元更便于集中分区域管理探测信息,做到集中显示,集中报警,精确定位报警点,方便查询和用户使用。

          WEFPS电气火灾监控主机设备集成通讯、远程设置功能,能发出报警信号,控制信号,并能指示报警信号的发出位置。具备大型数据库管理能力和数据输出功能。

          系统设备篇

          Clario 母排连接系统


          Clario 母排连接系统

          集束智慧  灵动先锋

          施耐德电气2008年创新力作-Clario母排连接系统为您带来全新配电理念。它不仅包括母排。还包括改进的元器件及相关附件,与您一起引领配电新潮流。

          • 简单便捷,灵活机动
            > 不同极数的产品可拼装在同一母排上
            > 只需将梳状母排插入配电元件,拧紧螺丝即完成了配电元件的供电。
          • 外观专业,清晰易读
            > 使用了Clario母排连接系统的配电箱,能极大方便今后检查接线的正确性,节约了人力和时间成本。
            > 整洁的接线彰显专业素质,帮助您领先于竞争对手。
                         
          • 连接可靠,安全耐久
            > Clario母排连接系统接触面积大,接触电阻小,有效减少温升。
            > 梳状母排有一定的大电流耐受能力,将短路造成的设备损坏降至最低,有效减少后期的维修和保养费用。

          Clario母排连接系统可以广泛应用于高档住宅及商业建筑。

          >附件:Clario.pdf
          EMV 电气成套设备和中压产品解决方案

          施耐德中压业务在中国正在以飞快的速度增长,我们致力于为合作伙伴和客户提供最全面的中压系统设备,创建最优化的方案以应用于电网管理、保护和相关的服务,同时提供中低压配电系统的最优组合,在配电领域成为客户最佳选择。

          拥有19个全球生产基地和50个本地生产基地,施耐德电气在世界范围内可以提供全线的中压配电产品。从中压一次配电到二次配电产品,从断路器开关元件、中低压配电柜到柱上开关、配电变压器、母线产品等, 可以满足多领域中压配电的需求。施耐德中压产品已经成功地应用在楼宇、住宅、能源、工业和基础实施等多个领域,包括象上海东方明珠电视塔、中央电视塔、北京首都机场三号航站楼及上海浦东机场等很多重大项目。

          我们将在本次POWER DAY上展示以下产品:

          • 中压一次配电产品:
            > GM6中压气体绝缘开关柜
            > SF室内断路器
            > Nex40金属铠装式开关设备
            > Mvnex金属铠装式开关设备
            > Mcset金属铠装式开关柜
            > EV12s真空断路器
          • 中压二次配电产品:
            > SM6空气绝缘组合式开关柜
            > RM6全绝缘箱式环网开关柜
            > AS12 12kV中压系列开关
            > Flair22d故障指示器
            > Talus远程终端控制单元
            > Fuse熔断器
          • 低压开关柜产品:
            > Okken(drawout&Fixed) 低压开关柜
            > Blockset低压开关柜
            > BM6低压开关柜
            > PrismaP, PrismaG, PrismaGx 低压开关柜
          • 柱上开关产品:
            > LBS, Automated LBS柱上负荷开关
            > Control Unit 控制单元
            > Bardin架空电缆故障指示器
          • 变压器产品:
            > Trihal干式变压器
          • 母线产品:
            > BI-Metal母线
            > Line高电流母线槽
            > KB照明母线槽

          >附件:Webpage EMV.pdf

          节能增效篇

          能源专家施耐德电气帮助您节省可观能源费用,实现可持续发展

          能源紧缺与环境恶化已经成为全球面临的最大问题。在中国,持续高速的经济增长也引发了能源供应危机及环境保护的巨大压力。这样的压力迫使每个人、每个公司必须采取有力措施来降低能源消耗。我们预计由此带来的节能市场将在未来五年中保持15%到20%的年增长率。

          中国政府高度重视节能与环保,已经将节能增效提升为国家战略的一部份。在2006年国务院做出的决定中明确提到:到“十一五”期末,万元国内生产总值(按2005年价格计算)能耗要下降到0.98吨标准煤,比“十五”期末降低20%左右。

          作为全球电力及自动化控制领域的领袖,施耐德电气致力于通过更好的能源管理手段及节能降耗技术来帮助客户提升商业竞争力。面向民用、商用和工业建筑及针对工业流程,施耐德电气提供超过70多个“节能增效”解决方案,其涵盖:能源审计,能源效率,可用产品,能源管理解决方案等。这些解决方案通过对能源使用进行测量、监控和控制,帮助客户平均节省10%到30%的能源,达到持久的节能增效。

          施耐德电气致力于成为客户的能源管家,能效专家和绿色伙伴,帮助您节省可观能源费用,实现可持续发展!

          >附件:施耐德电气节能增效解决方案.rar

          基本信息 

          时间、地点及会议议程

          • 北京:4月17日~18日
                       北京稻香湖景酒店   010-58718888             
                       北京市海滨区苏家坨稻香湖公园内-稻香湖景酒店
          • 上海 :4月24日~25日上午
                        上海F1国际赛场   021-69569932            
                        上海嘉定区伊宁路2000号      
          •  广州:5月8日~9日
                       广州香格里拉大饭店      020-89178888
                       广州市海珠区会展东路1号

          第一天  2008施耐德电气配电解决方案峰会

          • 9:00~10:00   客户欢迎
          • 10:00~12:00  大会
          • 12:00~13:00  自助午餐 
          • 13:00~14:00   展区参观
          • 14:00~15:00   专题讲座
          • 15:00~15:30  茶歇和展区参观
          • 15:30~16:30  专题讲座

          >附件:PQM.pdf
          第二天  上午  Compact NSX新一代塑壳断路器产品发布会 

          • 9:00~10:00    客户欢迎
          • 10:00~10:15  产品发布仪式
          • 10:15~11:00  展区参观和互动 
          • 11:00~12:15  主题讲座
          • 12:15~13:00   午餐

          第二天  下午  2008施耐德电气配电解决方案展会

          • 14:30~15:30   专题讲座
          • 15:30~15:45   休息
          • 15:45~16:45   专题讲座