在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          29/05/2012

          能效管理功能将电动汽车充电推向新高度

          电动汽车充电的未来在于智能化的生产和能源数据

             

          出于环保考虑,如今个人和企业都越来越关注如何将电动汽车融入更广泛的交通应用中,人们开始反思汽车行业的发展以及个人的交通工具选择。将智能信息技术整合到电动汽车及充电解决方案中,将实现更安全、更洁净、更具能效的电动交通时代。无论是部署公共充电站实现便捷出行的简单工程还是确保电动汽车始终使用最洁净、最经济能源的复杂目标,信息技术在其中都扮演着关键角色。


          充电站仅仅是一个开始
          施耐德电气研发的EVlink 电动汽车充电桩解决方案利用信息技术能够在完整、易用、全面的充电基础设施中提供能效管理。这意味着我们可以在设备层执行联网化管理,之后在最高的业务管理层进行通信、分析及控制操作。采用该解决方案,在整合动力信息系统和楼宇管理系统的同时,可实现智能化管理整个充电基础设施,监控能耗,从而最大程度的提高效率和指导用户。

          由于信息技术总是不断变化中,EVlink 充电桩解决方案还采用了最前沿的技术以便能够灵活适应未来的技术突破。

          智能信息实现便捷、高效、灵活的充电
          电动汽车能够为用户带来多种优势,比如环保生活,成本节约以及便捷维护;当与智能网页服务配合使用时,这些优势可以进一步得以发挥。就私家车而言,我们可以配置智能电话和平板电脑,告知用户各种有价值的信息,比如充电终端位置、充电进度以及实时充电成本等。创新在未来将更加层出不穷,比如对汽车电池以及汽车现有电量可行驶距离进行远程持续更新。利用这类信息,电动汽车车主就能
          对汽车充电加以优化,实现最优的成本效益并获得最大程度的便捷。

          对于经营电动汽车车队的企业来说,智能网页服务可以提供实用信息,助他们远程管理充电基础设施,按照交付进度、优先秩序、行驶距离和其它因素为车队自动充电,从而节约时间、减少工作量。停车场经营者则可以统一管理付款系统,监控充电点的使用情况,分析充电数据,远程控制或从工作台控制充电终端的状态(开/ 关/ 锁闭)。

          先进的能效管理,充分利用珍贵资源
          网页服务也能帮助电动汽车驾驶员在还有剩余电量或需求较低时选择最经济的充电时段。只需简单的操作,他们就可以将参数输入到系统中,灵活掌握充电电量和充电时间,在最经济实惠的前提下满足预期的交通需求。

           
          30% 在大多数工业化城市中,交通工具的温室气体排放量约占到排放总量的三分之一。