在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          06/09/2012

          PowerStruxure 实现不同电力解决方案要素的融合

          现在就将传统电力管理的种种限制各个击破

          从经济角度上讲,要维持电力系统的高可靠性,遵守不断变化的碳排放法规,同时降低因能源价格大幅波动所带来的风险,这几乎是不可能达成的任务。PowerStruxure™ 为电力系统的管理提供了一种渐进的全方位解决方案,助力您实现这些极具挑战性的目标。

          PowerStruxure 整体解决方案由硬件、通讯和软件组成,能够将分散的电力基础设施元素有机结合起来。因此,企业无论是需要在单一地点或是多个地点提供可靠、经济的电力,均可对整个电力网络进行快速监控、分析和控制。PowerStruxure 解决方案所依托的无缝技术为管理人员和一线人员提供个性化的工具,以便其作出及时、兼具成本效益的能源决策,而无需牺牲可靠性或是运营效率。

          可扩展性和可靠性两大主要裨益
          PowerStruxure 是一套先进的整体解决方案,具有全方位功能和高度的可扩展性,因此是用于改造或新建工程的完美之选。EcoStuxure™能效管理平台可优化整个企业的系统并实现高达30% 的节能,作为该平台的关键组成部分之一,PowerStruxure 能对电网的运行状况清晰把脉,有效改善电能可靠性,节省资金。模块化的机械、电力和数字系统可实现互通性,大幅改善电力供应的连续性,并增强人员和设备的安全性。此外,该解决方案具有可升级扩展性,并提供更有效的监控管理。对第三方系统的兼容性是首要考虑因素,它允许企业轻松利用现有投资,实现与当前的尖端电力管理系统无缝整合。

          创新软件提供强大的中央监控和分析功能,您可根据需要随时运用这些定制的应用程序。

          降低成本,提高效率
          得益于PowerStruxure 解决方案全面整合的电力管理能力,您可以进行统一监控、分析和报告,洞悉许多传统电力管理系统所无法发现的机遇,实现效率提升和成本节省。

          PowerStruxure 的主要功能包括:

          > 成本与运营效率管理:PowerStruxure 解决方案通过以下方式帮助企业机构削减与能源相关的成本,并大幅提升运营效率:对流程进行标准检测以发现新机遇;追踪温室气体排放;识别并分类成本中心,确认节能成果;减少或根除需求开支;辨别电费账单上的错误;运用分项计费限制不可控成本;以及利用负载缩减机会争取更低的电价。

          > 资产管理:PowerStruxure 解决方案同样可帮助企业机构启用资产的最佳性能,通过验证正确的设备运行状态、支持主动维护、提供所需信息,确保您的网络性能根据当前和计划的负载持续优化。

          > 网络管理:PowerStruxure 解决方案通过识别电能质量低下的根源,确认后备电力系统的可用性,并去除问题诊断中的猜测部分,实现对电力系统可靠性的提升。

          灵活的解决方案,满足独特业务要求
          除了能够提供传统电力管理系统的优势外,PowerStruxure 内在的模块化和灵活性特征还能够实现性能优化,解决企业所面临的特殊挑战。例如,关注能耗不断攀升的数据中心操作员可实施预先设计好的电力管理解决方案,该解决方案不仅能对能源使用效率(PUE)进行检验追踪,还能解决电池维护、运行时间偏差,以及与燃料管理系统集成等问题。医疗机构的专业人士可借助PowerStruxure 解决方案根除对备用发电系统进行人工测试时的频发错误,获取自动生成的符合当地标准的通过/ 失败合规性报告,并降低总体风险和负债。

          商务楼里的工作人员可预测所有相关层面的能耗量,为每栋建筑设立能效基准,做出明智决策,从而改进整个投资组合的财务绩效。对于寻求改进电力可用性和经济绩效的工业设施来说,PowerStruxure 提供能源仪表盘,呈现实时信息、历史数据和电力质量等关键信息,其具备的报告和控制功能有助于消减风险,在现场和企业各层级追踪潜在的能源节省。在当今世界,每家企业都在不断寻求打造自身的竞争优势,PowerStruxure 解决方案正是为了满足这一需求应运而生,为您提供长久以来所期望的竞争优势。