在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          06/09/2012

          推动绩效增长、充分利用企业资源的新利器

          StruxureWare 管理软件增强各层级可视性,实现高效掌控

          当今的企业高管正承担着巨大压力。他们需要在节省企业资源的同时交出一份漂亮的绩效单。但是,对无法预见的未知很难掌控。不断攀升的能源成本、经济不稳定因素,以及环境挑战只能令这一问题愈发棘手。打造高效企业的重要性毋庸置疑,问题是如何着手呢?这一问题现在有了答案: 施耐德电气的

          EcoStruxure™ 软硬件系统能效管理整合架构。它包含有StruxureWare™ 软件应用和管理套件,能够将电力、流程、IT 机房、楼宇和安防系统整合为一,以便用户在各个建筑楼宇、工业厂房和数据中心洞察、测量并管理能效使用。

          统一的软件战略——提升企业整体绩效的金钥匙
          实现企业绩效的最大化依然是当今企业高管所面临的首要难题。然而,可持续发展的重要性也日渐凸显,最佳实践必须整合到企业战略和运营活动之中。许多首席执行官认为,在各职能部门实施统一战略的复杂性是整个公司推行一体化可持续发展战略的最大绊脚石。国际专业市场调研机构Frost & Sullivan 表示:“在当今世界,利用智能数码技术优化能效管理系统性能的这一举措,能最大程度改善能效、降低运营成本,同时大大削减碳排放总量。”

          StruxureWare 管理软件可在组织的不同层级发挥作用,实现资源利用的可视化及有效管控:
          > 控制层:现场或远程专家可实现对流程绩效的实时管控,确保业务的连续性,同时在一个符合人体工程学、高度安全的环境下追踪能源消耗。
          > 运营层:业务部门经理可通过智能分析工具优化运营、能效和资产,并根据情况覆盖多个地点。
          > 企业层:公司高管可选择最佳方案,在整个公司范围内节省资源,从而高效推动可持续发展战略。

          具体业务挑战,专业解决方案
          对于每个企业来说,要实现并维持高能效,有一些关键元素(功能)是不容忽视的,StruxureWare 软件对这些至关重要的元素进行集成。它包含七大功能模块:可持续资源规划,能效管理,业务运营,资产管理,电力可用性,业务流程以及安全。StruxureWare 管理软件支持上述所有功能。对于需要定制解决方案的企业而言,他们可根据最终市场的需求(如建筑楼宇、工业,或数据中心),组合这些单个应用程序打造出切合需求的套件。(除三个需求端套件外,2013 年还将推出一个供应侧套件:StruxureWare 电网管理软件。)随着企业需求的变化,用户可添加更多应用程序或直接使用全套StruxureWare软件,而这一切都能快捷轻松完成。

          开放式平台、便捷集成带来极致灵活性和互通性
          StruxureWare 管理软件提供一个开放式的可扩展平台,可实现便捷集成,为客户带来始终如一的完美体验。这种灵活性和互通性的一大奥秘在于EcoStruxure 网页服务。这一通用“语言”令数据访问方便快捷,且可对来自任何系统、平台或外部服务的信息(如天气、地图等)进行敏捷集成。在任何工作环境中,用户均可接受数据、创建能源仪表盘、查看警报,乃至与外部合作伙伴协作,这一切无需任何额外软件或硬件即可实现。

          智能、一体化解决方案最高可为企业节能30%
          可持续性发展是一项迫在眉睫的新任务;但即使是那些正逐步迈向绿色环保的企业,也不会以牺牲绩效和财务指标为代价。整合StruxureWare 软件的EcoStruxure 架构通过EcoStruxure 网页服务提供支持,可在组织的各个层面增强企业资源利用的可视性和有效管控,且不牺牲企业生产率或业绩。其成效是:实现资本支出和运营成本高达30% 的节省,让我们的地球家园变得更健康、更加可持续发展。