在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          18/02/2006

          施耐德电气公司高品质智能布线系列产品登陆中国

          随着信息化进程的不断推进,作为信息化建设的重要基础设施,综合布线一直是市场竞争焦点。日前,名列全球500强的施耐德电气公司将在中国全面推出其梅兰日兰旗下的INFRA+系列智能布线产品,同时带来的还有其超前的“透明数字世界”概念。

          作为信息时代的物理基础,21世纪信息化浪潮的汹涌澎湃,使布线市场呈现一片繁荣景象,用户也面对越来越多的全新选择。当网络速度从早期的10Mb/s、100Mb/s发展到1000Mb/s,现在甚至已经开始谈论的10000Mb/s时,综合布线系统,这一网络的传输平台的基础系统也渐渐为人们所熟知,并已完全发展为一个巨大的市场。同时,人们也再不满足于在这一平台仅仅传输计算机通讯数据,而是希望能与传统的安防、自动控制等系统相结合,并开发出更多的用途,支持越来越多的数字化应用。

          此次施耐德电气进入中国布线市场也正是瞅准了这一时机,推出施耐德电气的国际知名品牌——梅兰日兰(Merlin Gerlin)旗下的INFRA+系列产品。同时,施耐德电气以梅兰日兰INFRA+系列为平台,将这一平台所承载的内容从传统的计算机通讯、信息加以扩展,在建筑方面,融合了消防、安防、自控等综合楼宇控制信息,在工业领域则是对工业生产中应用到的通讯、计算机、工业自动化技术进行整合,如对工业自动化、生产流程控制、数据传输和控制的应用,是信息和工业控制的无缝融合和有机结合,从而使信息、控制等多种数字信号可以融合在同一系统内高速、稳定、无障碍的传输。全面满足和丰富施耐德电气提出的具有领先意义的“透明建筑”和“透明工厂”解决方案。

          “透明数字世界,品质承载未来”是施耐德电气智能布线产品系列的理念,也体现了该公司对市场和用户的承诺。“透明数字世界”融合了当前的计算机通讯和广泛使用的自动化控制技术,将大大简化建筑和工厂的基础设施建设工作量,同时将各种信息和数字信号融合在一个高速的基础设施架构中,将方便管理、大大提高工作效率。这种全新的思路将对国内布线市场起到良好的借鉴作用。

          我们可以看到,“透明数字世界”这一理念对综合布线的带宽、安全性、兼容性、扩展性等也提出了更高的要求。据悉,梅兰日兰INFRA+系列定位于高端客户群体,以品质著称,自2001年以来已在法国的本土综合布线市场占有率名列第一,拥有非常完整的产品线,从超5类、6类到7类,从非屏蔽、屏蔽到光纤,以及信息模块、跳线、面板等等,产品编号已达500多个,可以为广大的用户提供全系列布线产品,尤其是屏蔽布线系统更是施耐德电气的专长,无论电磁辐射干扰强烈的工厂生产车间,还是对网络安全性要求较高、布线系统不能产生电磁辐射的政府机关中,施耐德电气所拥有的多种专利屏蔽技术都能够确保网络安全。

          在服务方面,梅兰日兰INFRA+系列具有着明显的优势。据介绍,施耐德电气拥有一个全球性的服务网络,为广大的用户提供技术、销售、物流支持等一条龙服务。通过该网络施耐德电气向用户提供他们所需的产品、技术装备、资料以及相应的人员培训和一流的售后技术服务。施耐德电气产品之所以受到顾客的青睐,不仅在于优异的质量,还在于建立了全球性的备件供应网,24小时的特快专递服务制度,保证了以最快的速度,把备件送到客户手中,解决客户急需配件的燃眉之急。

          施耐德电气相关部门负责人表示说:“目前,综合布线正在向高带宽、高速度和高安全性方向发展,而随着网络和自动化技术应用的深入。除了智能大厦这种标准的综合布线用户外,一些过去几年并未考虑综合布线的地方,如住宅、工业企业等,都已经成为智能布线系统的新的用户群。推广综合布线的应用将对行业业务技术规范和数字化应用发展起到积极作用,我们将继续发挥在研发、技术、市场和服务上的经验,为中国的布线市场提供专业、高质量和系统的服务。”

          随着智能布线市场的不断发展,广大的用户也在逐步成熟和理智。他们已不仅仅满足于“布线就是使网络连通”的概念,而对布线方案的重要性和品质承诺有了更为充分的理解,他们对解决方案中设备应用的合理性、扩展性和满足未来需求能力等多方面提出了更高的要求。施耐德电气公司的加入为国内的布线市场注入了一股新鲜的血液,同时它也必将会促使整个智能布线市场更加协调地发展。

          施耐德电气VDI(Video视频、Date数据、Image图像)产品“梅兰日兰INFRA+”种类齐全、性能卓越,在法国综合布线市场占有率名列第一。