在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          02/05/2013

          雨势汹汹,小心用电“潮湿警报”——专家指导雨季安全用电

          news

          中国北京,2013年5月——近日南方多地持续受到暴雨侵袭,气象台多次发布橙色、蓝色预警,并预测暴雨有进一步向北方蔓延的趋势。从历史统计上看,每年雨季都是用电安全事故的高发时节。由于空气湿度大大增加,人们在日常生活中容易发生触电事故。这来势汹汹的“潮湿警报”,无疑令用电安全成为人们工作与生活的隐患。
          news

          控制高危战场——卫生间、厨房

          作为全球能效管理专家,施耐德电气矢志用电安全领域的普及,施耐德电气开关面板产品专家黄国军提示:“室内用电隐患经常出现在卫生间及厨房,这两个位置家用电器放置较多,水、电路密集复杂。尤其随着夏季人们洗澡、洗手次数的增加,湿手触摸这些电器的几率也随之增高。因此,为了防范厨卫用电事故的发生,我们一方面应严格按照说明书操作使用家电,定期检查家电线路是否完好,还应尽量保证家电有良好的接地点。如果厨卫内有插座,一定要注意远离水源,并最好加盖,同时,还应尽量选购大品牌、质量好的防水防尘开关和插座。”
          news

          目前,市面上的防水开关、插座种类繁多,给消费者提供了极大的选择空间。对于这些产品的防水性能的主要评定标准是IP防水等级。一般来说,IP后面的两位数字越大,防水等级越高,最高等级为IP68。施耐德电气最新推出的Kavacha天甲防水系列开关插座产品就是针对潮湿多水环境推出的,其防水等级从IP44到IP66,保证为家庭提供24小时的全面防护,杜绝任何一滴水渗入。天甲系列防水开关盒及防水插座盒采用防弹胶(PC)面盖或二次注塑成型面盖,不但坚固耐用,而且安装方便。两款产品突破传统,均采用透明、流线型设计,能够满足不同家装风格,在细节处装点家居空间。尤其值得一提的是,天甲防水插座盒还独具匠心采用了卡口和挂锁设计,从细节处提升产品的安全防护等级,令家人使用起来更为安全、放心。
          news

          注意被遗忘的角落——门口、空调开关

          除了室内的安全隐患,室外的用电安全常常被人忽略。风雨交加的天气,暴露在室外的门铃开关及空调室外机都有可能发生漏电现象,成为引发安全事故的关键。施耐德电气技术专家介绍,因雨天或潮湿环境下触碰门铃开关而导致的触电事故时有发生。为了避免这一情况,最简便易行的方法就是选用安全可靠的防水门铃。施耐德电气天甲防水门铃开关不仅设计简洁优雅,还创新地采用了嵌入式防水密封垫、整体注塑成型的弹性密封圈和刚性盖板安装方便,无需暗盒,与墙体紧密结合,有效阻隔雨水渗入,让来访的客人在进入家门前就能感受到主人细致入微的关怀。
          news

          在大雨天,空气湿度和导电量增大,空调设备室外机也存在漏电隐患。要解决这一问题,施耐德电气认为,除了保障插座皆有保护地线,还要提高插座本身的安全系数。例如,天甲AS防水防尘开关插座不但适用于室内,而且能适用于户外环境。插座防护罩即使在插头插入的状态也能确保高防护等级,且该系列产品可以使用通用插头,并提供贴心的卡口设计,以确保对插头导线的有效防护。天甲W隔离开关使用上下两对25mm电线导管接入孔,允许4组电线导入,每个单元配螺纹密封帽和25mm转20mm转接头,用隔离螺帽保护地做安装螺钉,固定中线、地线接线排和均等的拨线长度保障导线连接紧固,并采用防水垫圈,在金属架上可完全隔离带点部件,尤其适用电机负载,开关关断时还可锁定,堪称电气隔离和安全保障专家产品。

          在这个多雨的季节里,施耐德电气提醒您,只要注意好用电安全的各个细节,采用品质高、设计合理的防水产品,就能为家庭生活保驾护航,让您与家人、朋友一起共度美好、温馨的时光,不必闻“雨”色变。

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2012年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过140,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com