在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          11/11/2015

          施耐德电气推出“路由器终结者”,开启家庭智能WIFI新时代

          news

          人们对智能家居的畅想自上世纪八十年代起从未停止过,而科幻电影一直是想象未来生活的最佳途径,犹如预言家般,引领着科技生活的前进方向。在电影《钢铁侠》中,小罗伯特?唐尼的家充满了科技味道,他可以双手在空中操作眼前的全息影像,直接用语音与电脑管家交流并下达指令,从而轻松自如地完成对房屋的控制。


           
          这些看似还属于遥远的未来,其实正在当下一步步实现。源自法国的科技先锋——曾以开关结束拉绳开关的施耐德电气就希望通过不断开发便捷可靠的智能家居控制系统,来拉近人们与智慧家居生活的距离。未来,施耐德电气智慧产品就可成为《钢铁侠》中的电脑管家贾维斯,你从此不必担心每天是不是带了钥匙,也不必气急败坏地寻找开了静音模式的手机,只需喊声“贾维斯”,便能轻松掌控一切。此次,作为开启家庭智慧生活的新起点的创新之作,施耐德电气推出“智网”插座,将带你在智慧家居领域小试牛刀!

          当开关遇见路由器
           

          当没有Wi-Fi已经为新的“十大酷刑”,无论你是IT宅神还是技术小白,你的家里一定都有两样东西:插座与路由器。然而这两个很难在人们脑海中建立起联系的东西,现在已被施耐德电气创造性地结合并强化为“智网”插座,1+1大于2的效果就这样一个设计简单却又功能强大的“共同体”实现了。

          那么,这个跨界黑马到底有什么独到之处呢?

          在充电方面,“智网”插座设计了3个USB快充口,不但支持多设备同时充电,还支持智能快充,还能自动分配电子设备所需电流,充电能效更是达到能源之星五级标准。 
           

             

          联网方面,除传统路由器的基本功能外,“智网”具备免配置自动扩展无线网络,可实现网络信号多点布局,秒杀多个天线的“穿墙王“,真正做到无死角覆盖。土豪再大的房子,再厚的墙,都不用担心信号不好啦。因此,你再也不必对路由器不离不弃了。

          当家居遇上APP

           
          可你会问,钢铁侠不在家的时候,也能对家中的情况了如指掌,那我是否也能这样呢?

          对此,施耐德电气的回答是:YES!通过施耐德电气开发的针对“智网”的手机APP,用你能够轻松实现对家中无线网络的监控与操作——实时检测上网速度,自动探测上网类型,随心查看无线设备列表,随时检查从属设备的信号连接质量。更让你意想不到的是,在APP里你能够设置无线网络定时开关,还可以控制某台设备上网时间段(熊孩子们请注意:此处高能预警!)。如果你是个小土豪,手机电脑iPad一个都不差,那么施耐德电气告诉你:一键升级,多台设备可以互联互通哦。

          除了施耐德电气自家的产品APP,智网还支持连接其他主流智能家居APP,这意味着你可以通过远程交互与云端控制达到对家中网络的掌控。


           
          如此强大的功能和“控制欲”是否需要超级复杂的安装程序呢?对此,施耐德电气作为自动化领域的专家,怎么可能让你去读天书一般的说明书?为了方便用户使用,“智网”插座极尽可能地简化了安装步骤,只需两步:第一步,网线连接光猫和智网排插;第二步,连接手机APP,你便即可开启智能新生活。

          当“美术系女神”遇见“工科男神”
          有人说学美术的女生本身就已是一幅精心设计的风景画,有人说工科男可以搞定生活里各种疑难杂症,那么当“美术系女神”遇见“工科男神”呢?恐怕只有内外兼修可以形容了。
           


          “智网”简洁大方的外观延续了施耐德电气一贯的“极简”美学传统,整体白色外观配合果冻绿色底座,让生活增添一抹轻松愉快。同时,作为一款供电的智能产品,过硬的质量与可靠的安全保障也是施耐德电气对消费者始终不变的承诺。

          “智网”插座具备包括一体芯专有技术、750°C高阻燃PC外壳、高精磷青铜导体在内的5大保障,凸显了施耐德电气的良心用料和安保实力。如果你说听不懂?没关系,因为这是“工程狮”们的事,你只需感受它的安全智慧,放心享受无所不能的“智网”吧。

          在了解了“智网”之后,您是否和小编一样想把它请入家中呢?
          重磅好消息来了! 施耐德电气“智网”排插众筹项目正在淘宝众筹上火热开展中,连阿里巴巴都精选的众筹产品,你也值得拥有!亲身参与智能家居的实现过程,亲手开启家庭智能WIFI的新时代,以最低的成本享受全新的上网体验,“智网”在链接的另一头等着您,轻轻问一句:約么?众筹链接:https://izhongchou.taobao.com/dreamdetail.htm?id=10045921&
           


          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的多个市场提供整体解决方案,其中在楼宇与住宅市场、工业与机械制造、公共事业与基础设施建设以及数据中心与网络等市场居于世界领先地位。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com