在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          07/12/2009

          施耐德电气与“节能增效”

          • 挑战

          全球能源与气候挑战

          能源紧缺与环境恶化已经成为全球面临的最大问题。从1980年至今,世界的能源消耗量增加45%,到2030年将增加70%以上。从工业革命至今,二氧化碳的排放上升了33%。

          中国宏观经济与可持续发展

          近年来,中国经济实现持续高速增长,但同时也引发能源供应危机及环境保护的巨大压力。预计中国的节能市场,将在未来5年中保持15%到20%的年增长率。

          中国政府节能目标与计划
          中国政府已经将节能增效提升为国家战略的一部分。中国政府明确表示:到“十一五”期末,万元国内生产总值能耗要下降到0.98吨标准煤,比“十五”期末降低20%左右。

          • 施耐德电气与节能增效

          节能目标
          施耐德电气通过能源管理手段及节能降耗技术,将实现为客户节省10%到30%的能源消耗的目标。并致力于成为客户的能源管家、能效专家和“绿色”伙伴。

          > 能源管家——通过测量、监测和控制解决方案及成本优化的服务等,来提升客户的商业竞争力;
          > 能效专家——通过咨询服务、技术和行为规范方面的节能行动,来提升客户的商业竞争力;
          > “绿色”伙伴——通过环保及节能的产品,来提升客户的商业竞争力。

          人力支持
          目前,施耐德电气成立了专门的节能增效项目组,进行该项目的研发和实施。

          节能四步法
          施耐德电气提倡积极的节能增效策略,即通过对能源使用进行测量、监控和控制来实现可持续的节能效果。

          > 测量:使用能源测量和电能质量测量仪表来确定现有能耗出处及数量,从而制定节能增效的基准线。
          > 满足基本需求:安装并优化使用高效能设备来保证供能的可靠性,利用电能质量设备来提高电能的使用效率。
          > 自动化控制:利用不同的自动化系统来实现对用能设备的控制,从而优化能源的使用,包括:楼宇管理系统、照明控制系统、电机控制系统、家居住宅控制系统和变频器等。
          > 监控和改进:通过能源管理软件,远程监测系统对能源的使用进行管理。增值服务及维护还可以根据具体的节能效果进行调整,从而保证节能效果的持久性。

          节能成效
          施耐德电气在中国拥有100多套节能增效解决方案,以及300多种节能增效产品。在技术层面上为客户的节能项目提供有力保障。

          加盟节能组织
          目前, 施耐德电气加入了众多重要的能源组织,包括“节能联盟”、“克林顿气候行动”、“中国节能协会节能服务产业委员会”和“中国建筑电气节能专业委员会”等。

          • 节能增效解决方案

          工业与基础设施解决方案
          工业领域中,电机将消耗2/3的电能,并在大多数国家中只有不到10%的电机装备了控制系统,而大多数电机无法自动减速或关闭。

          如果工业与基础设施领域能实现25%的节能目标,就相当于节省全球7%的电能。

          施耐德电气通过电机系统、电力监测、能源管理系统、自动化解决方案等,能实现工业和基础设施设备平均节能10%~20%。

          大中型商业建筑市场解决方案 
          这一领域所消耗能源占总能源消耗的20%,其中实现节能的三个关键领域分别是:暖通空调、灯光、整合的楼宇解决方案。

          施耐德电气通过HVAC控制、照明控制、楼宇管理系统、电能功率因数校正等措施,可以实现节能30%的目标。

          民宅及小型楼宇解决方案 
          目前,在欧洲和北美地区,民用住宅的能源消耗将占到总能耗的20%~25%。其中,采暖占到民用住宅能耗的30%,而照明和家用电器所占比例超过40%。

          施耐德电气利用其节能型产品如调光器、定时器、特定开关、光感开关以及温度调节装置、楼层采暖控制装置等,进行照明控制、供热监测和百叶窗控制,最终达到节能10%~40%的目标。

          • 客户案例

          山西安家岭洗煤厂——出色的项目服务与电能质量解决方案
          在山西焦煤集团所属朔州安家岭洗煤厂的节能改造项目中,施耐德电气提出并实施了旨在提高电能质量的整体解决方案,其中包括:电能质量分析、功率因数校正方案定义、低压电容器改造方案及低压快速功率因数校正设备方案、中压电容器改造方案、节能费用估算等。

          凭借出色的项目服务,施耐德电气的整体方案为客户带来了巨大的收益。

          > 在35kV 端总体的功率因数可达0.906;
          > 帮助客户节省力调电费,总体可节约:240万元/年;
          > 每年能节省电能1236.24万kW•h,节省450万元。

          家乐福——全面解决方案构建中国第一家舒适节能超市
          施耐德电气一直是家乐福全球的战略合作伙伴,为帮助家乐福实现“节能+安全食品”的经营理念,实现家乐福超市3年的投资回报期内减少能耗15%~20%的目标。

          施耐德电气为家乐福超市武汉光谷店和北京望京店家提供了全面的节能解决方案、产品与服务。包括楼宇自控(灯光控制系统)、能源监控系统、暖通空调系统中的变频器、母线系统、标准配电产品、电气系统的第三方验收服务。

          同时,为了降低家乐福其他超市的节能改造成本,施耐德电气同时提供了电气系统的评估、升级改造、咨询等服务,使维护或改造成本最小化,节能方案设计更加标准化及实施更加方便。

          目前中国境内已有5家加乐福节能超市:武汉光谷店、北京望京店、上海巨峰店、 海口金龙店和无锡凤家店。

          北京银泰中心——强大的集成和管理功能,节能高达30%
          施耐德电气旗下品牌TAC的continuum系统凭借其各方卓越的性能,被选定为北京银泰中心的楼宇管理系统。

          此系统通过其强大的集成和管理功能将银泰中心的安防系统、火灾自动报警系统、变配电系统、电梯系统、泛光调光系统、酒店管理系统进行了系统集成,使各系统实现信息共享与事件联动。

          节能可达30%。

          深圳红树西岸花园——节能20%,打造中国第一智能社区
          施耐德电气旗下品牌Clipsal(奇胜)的C-BUS智能控制系统、弱电方面的VDI综合布线系统,成功应用到深圳红树西岸花园小区,使其在智能化水平大幅提升。

          在助力深圳红树西岸花园小区打造中国第一智能社区的同时,节能达到20%。

          施耐德电气节能工厂——从自身做起,目标人均能耗降低10%
          施耐德电气自身正在全球实施一个“能源行动方案”,其目标是到2008年年底,在施耐德电气的全球生产厂区内,人均能源消耗量降低10%。

          施耐德电气法国总部R&D中心使用TAC Vista®持续地对水处理、暖通空调、电梯及建筑中其他主要功能实施监测, 节能增效30%。

          施耐德电气在华的21家工厂已经在行动,其施耐德广州母线厂的节能增效项目评估就是个典型案例。

          其他

          >
          中石化燕山石化4个污水处理厂
          > 常德卷烟厂
          > CCTV智能化电力监控系统
          > 酒泉钢铁公司-酒泉
          > 圣戈班-上海
          > 丰田-长春
          > 金茂大厦-上海
          > 天津泰达体育场
          > 北京展览馆
          > 上海F1赛车场
          ……

          • 目标

          能源问题的紧迫,使节能增效成为必然。施耐德电气凭借多年来在能源领域的丰富经验,通过对能源使用进行测量、监控和控制来达到持久改变的“主动的”节能增效策略,将节能理念贯穿于能源生产和使用的各个环节,使得节能效果持续化。

          能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅等领域的能耗比例高达全社会总能耗的73%,这些市场也成为了“全球能效专家”施耐德电气关注的重点。施耐德电气将为这些市场提供有针对性的整体解决方案,致力于更安全、更可靠、更高效、更多产的能源使用,并通过更好的能源管理手段及节能降耗技术,帮助客户提升商业竞争力。

          通过对能源使用进行强有力的自动化、控制和监测,施耐德电气将在“降低能源消耗、优化能源成本、提高能源供给使用的有效性和可靠性”三方面带给客户核心价值,帮助客户节约高达30%的能源消耗,为客户创造巨大的收益,致力于成为客户的能源管家、能效专家和“绿色”伙伴,使之达到“善用其能,尽享其效”。

          与施耐德电气一道,相信将有更多的合作伙伴成为高能效和谐社会的缔造者。