在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          07/12/2009

          中国将成为助推全球绿色经济的领导者

          访施耐德电气中国区副总裁纪华德

          在距离哥本哈根气候大会不足半月的时间内,中国于26日宣布控制温室气体排放的行动目标,决定到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。作为世界第三大经济体和最大的发展中国家,中国这一宏伟的减排新目标,在应对气候变化方面负责任的举动向国际社会发出积极信号。

          的确,近年来中国经济持续高速的增长,在引发能源供应危机的同时,环境保护的巨大压力也日益凸显。为此,中国政府不仅把节能减排提升为国家战略的一部分,无论是政府、企业还是个人,都在不断地为节能减排而努力,并进行着各种尝试。

          进入中国已20余年,施耐德电气副总裁,负责公司战略部的纪华德在接受记者采访期间表示:“这一目标充分表明了中国政府在应对气候变化方面积极负责任的态度,也对中国能源消耗、节能减排以及可再生能源发展提出新的挑战,同时也让中国站在了全球节能减排、发展绿色经济的前沿。”

          前所未有的能源压力,带动绿色商机的挖掘

          众所周知,能源是世界性的问题,到2050年,全球能源需求,至少是现在的两倍,但为了避免气候的急剧改变,全世界的二氧化碳排放量应该降低一半,而要抵消新兴经济体崛起产生的二氧化碳排放,发达国家的排放量应该降低到原来的四分之一。纪华德表示:“截止到2030年,全球人口将增加20亿,在过去的五年里,电力消耗以每年15%的速度递增。目前,电力消耗占能源消耗总量的比例为4%。考虑到用电需求的持续增加,如果一直以相同的趋势增加下去,截至2030年,电力消耗占能源消耗总量的比例将达到40%。这就对如何保持经济较高速度的增长,另一方面,又必须考虑环保和可持续发展提出了挑战。”

          纪华德认为虽然全球都已经意识到前所未有的能源压力,但就如何优化能源结构、实施节能、提高能效、以及减缓温室气体排放等问题上,各国仍然处于继续探索创新的阶段。12月的哥本哈根联合国气候变化大会必将进一步推动世界各国继续在节能减排上的努力与投入。

          不可否认,对环境保护的渴求给绿色经济的发展带来巨大机会,无论是政府、还是社会公众和企业都热切关注着这一话题。高度的关注甚至带动了环保记录影片the Inconvenient Truth (《不愿面对的真相》)等此类影片获得很大的票房成功。纪华德认为:“毫无疑问,发展绿色经济,不仅是经济增长的要求,也是参与下一轮全球竞争和实现可持续发展的重要机遇。”

          洞悉世界发展趋势,赢得未来

          纪华德表示:“只有深刻洞悉行业发展趋势和挑战,才能赢得先机,很明显,我们走在了市场的前列。”施耐德电气很早的时候就已经关注世界发展的趋势,称之为六大趋势,包括:能源成为全球范围内的挑战,新经济体的出现提供了更大机遇,高度互联无处不在,全球化使全球资源高度共享,更简单的解决方案针对日益复杂的生活和工作环境,安全将成为全球备受瞩目的关注。

          对市场的研判,促使施耐德电气将自己独特的定位于能效管理专家,致力通过能源领域的丰富经验,将节能理念贯穿于能源生产和使用的各个环节,使得节能效果持续化,并解决任何类型建筑物的低效问题,施耐德电气希望可以成为中国节能领域的重要参与者和推动者,所以在中国大力发展节能增效业务的同时,施耐德电气也坚持在政府、企业等之间普及并寻求与之目标相匹配的观点。

          生产能源最好的方式就是节省能源

          施耐德电气认为生产能源最好的方式就是节省能源,有效利用能源,科学管理能源,也是实现 “绿色”发展的重要途径。同时,终端的节省更容易实现,在用电端节省1个单位的能源相当于发电端节省3个单位。

          纪华德为记者举例说明 :“大家都知道,由于传统建筑实施的低效,目前任何一类建筑物里有20%的能源被浪费了,如果把这个结论用于工业和商业建筑,大约有40%的电力被浪费了,也就是说,我们现在有1392亿千瓦时的节省空间。直观地说,这相当于法国2008年耗电量的3倍。”

          目前基础设施、工业、建筑物及居民耗能占全部能源消耗的72%,这些市场也成为了“全球能效专家”施耐德电气关注的重点。施耐德电气成立了专门的节能增效项目组,进行该项目的研发和实施。目前,通过完善的能效管理业务架构,已经拥有覆盖22个行业,超过100套节能增效行业解决方案以300多种节能产品,实现通过主动的节能降低能耗30%的目标。

          专注造就施耐德电气发展机遇

          作为全球能效管理专家,施耐德电气为用户提供全面的解决方案,实现安全、可靠、高效、多产与环保的能源。目前,智能能源管理解决方案在施耐德电气的业务中已占到30%以上。

          在法国总部,施耐德电气全新总部办公楼,通过楼宇管理系统、关键供电以及电力和能源管理实现了年能耗消耗目标为50kwh/m2(全球各国政府针对环保型办公楼设置的能耗目标是每年100kwh/m2)。同时,施耐德电气自身正在全球实施一个“能源行动方案”,成功实现了在施耐德电气的全球生产厂区内,人均能源消耗量降低10%的目标。

          而在召开《联合国气候变化公框架公约》第十五次缔约方会议的哥本哈根贝拉中心,施耐德电气通过提供全套整合式楼宇管理系统,实现二氧化碳年均排放量节省1.5吨。

          在中国,中国政府对于节能的政策支持也使得中国节能市场保持了高速的增长,这为施耐德电气节能增效业务为公司发展提供了稳定的增长平台。

          同时,纪华德也表示,除了在业务上的拓展与深化,施耐德电气更注重将节能增效的环保理念广泛传达。已有4000多名用户接受过施耐德MyEnergyUniversity.com的线上培训,2011年也将有2000名内部员工获得智能能源管理的培训。此外,施耐德电气还与各分销商及合作伙伴共同开发节能增效项目,如与思科、 IBM等领先的IT企业共同打造智能的楼宇与数据中心能源管理。

          此外,施耐德电气还致力于部署创新的可持续发展项目,通过”碧波”项目,为底层企业需求提供价格较低但却安全、可靠且环保的能源管理,并将三百万欧元作为社会责任基金为底层企业需求开发新的能源业务。另外,施耐德电气还为弱势青年群体提供各种培训项目,计划将在2011年之前实现培训人员达一万名。