在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          03/03/2008

          施耐德电气推出ATV61/ATV71 Y系列(690V)工程型变频器

          登绝顶而览山小

          中国上海,2008年3月3日 – 全球电力与控制专家施耐德电气日前推出ATV61/ATV71Y系列(690V)工程类变频器。与施耐德早期发布的ATV61/ATV71 N4(380V)系列具有相同硬件平台与应用功能,为客户提供一致的产品,满足客户对全系列产品的需求。

          ATV71 Y系列产品用于重载恒转矩应用,主要应用在起重门机、冶金应用、矿业传输、水泥回转窑等,ATV61 Y系列产品用于标准转矩应用,主要应用于矿井通风、井下排水、水泥行业风机应用、船舶泵类负载、石化行业风机泵类负载、冶金电厂行业的水处理系统以及造纸应用等。ATV61、ATV71根据不同负载类型具有丰富的功能,ATV71 Y系列具有抱闸逻辑控制、高速提升功能、负荷分配、主从控制、转矩控制等功能而实现复杂的控制。ATV61针对于标准负载具有风机、泵类负载的专用功能——PID调节器、休眠唤醒功能、过负荷检测、欠负荷检测等功能。

          施耐德电气始终以客户的需求为己任,不断推出创新的产品,ATV61/ATV71 Y系列产品出色的功能为客户带来更多的价值。

          ATV61/ATV71 Y 系列新品介绍

          特点:

          • 标配中文操作面板
          • 内置EMC滤波器
          • 50℃不降容使用
          • 内置Modbus、Canopen通讯协议,兼容主流工业通讯协议
          • 安全输入功能
          • ATV61提供风机泵类控制专用功能
          • ATV71提供复杂控制的功能

          技术参数:
          ATV61

          • 电压等级3相 500V 至 690V
          • 功率范围2.2kW 至 800kW
          • 过力矩性能最高可达130% 持续60s

          ATV71

          • 电压等级3相 500V 至 690V
          • 功率范围1.5kW 至 800kW
          • 过力矩性能最高可达170% 持续60s,220%持续2s

          关于施耐德电气
          施耐德电气作为全球配电与自动化控制专家,在全球范围内为民用住宅、建筑、数据中心与网络、工业、能源与基础设施等领域提供产品和服务。施耐德电气在全球约190个国家拥有近112,000名员工,以及大约15,000个分销渠道,2007年全球销售额约173亿欧元。
          www.schneider-electric.com 

          施耐德电气在中国
          施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,4个分公司,32个区域性办事处,21个生产型企业,4个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
          www.schneider-electric.cn