在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          03/03/2008

          施耐德电气推出ATV61/71系列柜式变频器

          中国上海,2008年3月3日 – 全球电力与控制专家施耐德电气日前推出ATV61/71系列新品 - 柜式变频器产品。功能和认证齐全的ATV系列柜式变频器,以其功能强大、选件齐全、模块化设计等优异性能,为各行业客户提供完善的工业控制解决方案。

          ATV61/71系列柜式变频器继承了ATV61/71单机变频器的各种优点,而且还集成了众多新的设计和使用理念。标配负荷开关、快速熔断器、EMC滤波器和进线电抗器的柜式变频器以及众多的标准柜式选件大大方便了客户的使用;双通道排风、变频器小车支架和控制面板等全新的设计,都为柜式变频器的用户使用和维护带来全新的理念,真正是做到了用户所想的全新解决方案型产品。

          施耐德电气中国区变频器市场部经理徐骏表示:“施耐德电气一直以市场及客户的需求为中心,致力于为客户提供最好的产品和最优的解决方案。2008年第一季度新推出的ATV61/71系列柜式变频器正是基于这种理念为我们的客户精心研发设计的。我相信ATV61/71系列柜式变频器会给我们的客户带来更多的价值,我们也将不断创新,为满足客户的需求继续努力。”

          ATV61/71柜式变频器系列新品介绍

          特点:

          • 完整的产品系列:ATV61/71系列
          • 高性能的内置模块:ATV61/71变频器
          • 标配负荷开关和快速熔断器
          • 完美的谐波解决方案:标配进线/直流电抗器和EMC滤波器
          • 一定功率范围内都标配制动单元
          • 不同的防护级别和完备的柜式选件满足的客户需求
          • 工程型的客户化配置更是满足客户的特殊需求

          技术参数:

          • 功率级别:90kW至800kW
          • 电压等级:380V – 690V
          • 防护级别:IP23或IP54
          • 高过载性能:ATV61最高可达130%, ATV71最高可达220%

          关于施耐德电气
          施耐德电气作为全球配电与自动化控制专家,在全球范围内为民用住宅、建筑、数据中心与网络、工业、能源与基础设施等领域提供产品和服务。施耐德电气在全球约190个国家拥有近112,000名员工,以及大约15,000个分销渠道,2007年全球销售额约173亿欧元。
          www.schneider-electric.com 

          施耐德电气在中国
          施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,4个分公司,32个区域性办事处,21个生产型企业,4个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
          www.schneider-electric.cn