在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          17/01/2007

          "天翔”(Pragma)系列配电箱隆重上市

          匠心独运,妙手天成,施耐德电气“天翔”系列配电箱,裹挟浪漫优雅的法国设计理念,兼具美观实用的朴实之风,于2007年1月起隆重登陆中国市场。

          “天翔”系列配电箱的安装设计充分体现了以人为本的理念,安装接线更加灵活简便。面盖由特制材料制成,绝缘环保,坚固耐用。透明门内侧可做为相框使用,配电箱与环境配合美观和谐。

          “天翔”系列暗装配电箱金属底箱,塑料面盖,有36位(2x18),54位(3x18),72位(4x18)和96位(4x24)共四种规格。36位,54位和72位有无色透明门、茶色透明门和不透明门供选择;96位有不透明门和钢化玻璃门供选择。36位、54位额定电流为125安培,72位、96位的额定电流可达160安培。可兼容模数化小型短路器,塑壳断路器和其他非模数化元器件。主要用作楼层箱及照明箱使用,部分场合可实现简单的动力箱功能。

           

          “天翔”系列配电箱安装接线灵活简便:底箱与安装于U型金属安装板和DIN导轨的配电产品可分别安装。导轨支架采用靠墙式设计,支架四角均有一腰形槽,保证导轨在锁紧之前可以调整到水平位置。DIN导轨有二个卡位,相邻导轨间距有125mm,150mm,175mm三档,可根据需要任意调整。挡板有两种规格:专供塑壳断路器用的挡板,在空间上占两排的位置,可根据不同尺寸的断路器开孔。标准前挡板以排为单位,可180度翻转,以配合DIN导轨的上、下二个卡位。门的安装可根据用户的使用习惯及安装位置的需要调整。同时,可根据用户安全管理的需要挂锁。


          96位配电箱坚固耐用,其设计独一无二:导轨支架内部和门框背面均有金属架支撑,导轨采用双层铝挤型,不透明门为钢制,透明门由钢化玻璃制成,防尘且耐冲击。防尘等级IP40,耐冲击性能高达IK09。

          “天翔”系列配电箱透明门内侧可做为相框使用,应环境变化或个人喜好放置图画、照片、宣传海报等装饰图案。……..

           

          “天翔”系列配电箱,功能强大,设计人性化,坚固与美观兼备,为公寓、别墅等中高端民用住宅用户所青睐,是酒店、写字楼等公共建筑的安全保障,房地产开发商、盘厂、终端用户的最佳选择!