在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          23/01/2007

          2006年全年销售额强劲上扬17.6%,有机增长再创历史新高10.7%

          (法国吕埃·马迈松,2007年1月19日) 施耐德电气2006年全年销售总额达137.3亿欧元,按当前结构和汇率计算,增长幅度高达17.6%。延续前两年的急速增加,2006年的有机增长达到了创纪录的10.7%,反映出new2企业计划项目的成功执行。

          在2006年第4季度,按当前结构和汇率计算,销售额较前一年同期强劲增长12.3%,达到36.64亿欧元。

          并购(主要是楼宇自动化领域的IBS,超级终端领域的Merten、OVA、GET和Clipsal亚洲)贡献1.51亿欧元,占当期增长的4.6%。同时,由于该时期内美元相对欧元的弱势,货币方面的负面因素导致销售额减少8700万欧元(占2.9%)。

          按照固定结构和汇率计算,销售额增长持续强劲,达到高于预期的10.6%增长率。施耐德电气继续获益于终端市场的固定需求。

          这一季度的增长主要由于欧洲地区的卓著业绩,当地的业务条件继续保持有利的发展趋势。这一发展抵消北美地区的小幅增长。新兴国家的业绩再次表现强劲,平均达15%。

          各地区的具体统计数据如下: 

          百万欧元

           2006年第4季度销售额

           季度变化百分比(固定)

           2006全年销售额

          全年变化百分比(固定) 

           欧洲

           1,765

           +12.1%

           6,402

           +9.6%  

           北美

           921  

           +4.8% 

           3,698 

           +7.5%

           亚太

          681  

          +15.6% 

          2,514   

          +15.7% 

           世界其他地区

          297  

          +10.2% 

          1,116  

          +17.6% 

           总计

           3,664 

          +10.6%  

          13,730  

          +10.7% 



          欧洲地区第4季度的销售额呈现意料之外的12.1%增长幅度。在所有终端市场都很活跃的环境下,施耐德电气再一次通过调整扩展产品内容(特别是在开发服务方面)的方式,展示其优异增长的能力。

          该季度在多数欧洲国家均为持续增长,在英国和西班牙的表现尤为强劲,两国的销售额增长超过15%。同时,由于建筑市场的积极活跃,东欧国家的销售额增长近20%。

          北美的记录销售额增长率为4.8%。非住宅市场的稳固需求抵消住宅市场的下滑。然而,这一趋势增加来自需要较长业务周期企业的销售额比例,从而产生帐务处理时间差。

          亚太地区的业绩强势成长15.6%,主要得益于中国(超过15%)、印度和东南亚市场的优异表现。这些国家的业绩归功于基础设施及工业领域投资的强劲势头。

          在世界其它地区,销售额增加10.2%。由于前一年同期时间内,中压项目的账单数量繁多,导致本期销售额成长低于前几季度。尽管如此,中东(特别来自于大量基础设施项目)、非洲和南美洲的持续强劲需求支撑这些地区的整体业绩。

          *******************************************************
          施耐德电气管理董事会主席兼首席执行官Jean-Pascal Tricoire表示,“施耐德电气过去3年的强劲有机增长以及2006年的记录业绩充分展现其基于地理扩张、技术创新和新业务整合的成功增长模式。在当前的经济条件下,我们对于施耐德电气在2007年实现高于new2企业计划目标的有机增长能力非常有信心。”
          *******************************************************
          2006年全年的财务报告将与new2企业计划的更新版本,同时在2007年2月21日出炉。