在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          08/03/2007

          从2007年3月1日起,Compact NS630b – 1600塑壳断路器开始供货

          为满足客户对大电流规格塑壳断路器的需求,并进一步完善NS塑壳断路器产品线,施耐德电气2007年一季度推出全新NS630b~1600A大电流规格塑壳断路器。

          功能 

          • 采用框架断路器制造技术;
          • 具有高Icw短时耐受能力;
          • 配有Micrologic控制单元提供电流测量和保护功能;
          • 仅一种安装尺寸,提供抽屉式和电操机构;
            适用于OEM客户,供电局,设备成套厂,工业、民用建筑配电及各种行业项目中大电流馈线回路和大功率电机回路,动力箱保护等场合。

             
          • 技术参数

          电流规格:630b,800,1000,1250,1600
           极数:3极,4极
           操作方式:手动,电动
           安装方式:固定时,抽屉式
           额定绝缘电压(AC V): 800
           额定冲击电压(AC kV):8
           额定工作电压(AC V): 690
                             (DC V): 500
           极限分析能力(kA rms 380/415V):50kA(N型)、70kA(H型)
           使用分断能力(kA rms 手动操作 Ics= % Icu):630b~1250A--100%(N),75%;1600A--75%(N),50%(H)
          短时耐受能力:(kA rms Icw 1S):19.2
           机械寿命:10000次
           电气寿命(440V In):5000次(630b-1000A),4000次(1250A),2000(1600A)
           控制单元:2.0, 5.0(无显示);2.0A,5.0A(液晶屏显示);6.0A(液晶屏显示,提供接地故障保护)
           保护种类:长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护