在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          06/09/2007

          施耐德电气推出Osmart系列塑壳断路器

          中国北京,2007年9月6日 – 全球电力与控制专家施耐德电气日前推出Osmart 系列新品 - NSC四极和电动机保护产品,及Powerpact塑壳断路器。认证齐全、绿色环保的Osmart系列断路器,以其保护完备、可靠隔离、附件齐全、模块化设计等优异性能,为OEM各行业客户提供完善的低压配电解决方案,进一步满足OEM客户的出口需求。

          Osmart NSC系列具有四种分断能力,双重绝缘设计和可靠的隔离指示确保操作人员的安全。新增的NSC四极产品可实现对中性线的保护;电动机保护产品最大程度满足客户对设备保护的各种需求。Osmart Powerpact塑壳断路器符合UL,CSA等多种认证,采用双旋转分断系统,限流能力强,分断能力最高可达100kA,具有短路保护功能和过载保护功能,为OEM客户的使用和设备出口提供了更有力的支持。

          施耐德电气中国区低压配电市场部经理李瑞表示:“施耐德电气一直以市场及客户的需求为中心,致力于为客户提供最好的产品和最优的解决方案。2007年第四季度新推出的Osmart系列塑壳断路器正是基于这种理念为我们的OEM客户精心研发设计的。我相信Osmart系列会给我们的客户带来更多的价值,我们也将不断创新,为满足客户的需求继续努力。”



          特点:

          • 完整的产品系列:四种分断能力,新增四极产品,可实现对中性线的保护
          • 可实现短路保护功能,过载保护功能,电动机保护功能(新)
          • 可作为机械设备进线总开关
          • 双重绝缘设计,可靠的隔离指示
          • 新增红黄紧急手柄,颜色鲜亮,可加快人工紧急分断
          • 体积小巧,附件模块化
          • 认证齐全,绿色环保:CCC,CE,CCS(100A),RoHS(250A)


          技术参数:

          • 4极NSC额定电流:15-250A
          • 4极NSC分断能力:7.5KA/10kA/18KA
          • 4极NSC脱扣单元:热磁脱扣器
          • 电机保护NSC额定电流:25-250A
          • 电机保护NSC分断能力:18KA
          • 电机保护NSC脱扣单元:电磁脱扣器


          Osmart Powerpact塑壳断路器

          特点:

          • 符合UL/CSA等多种认证,贴合对北美市场的出口需求
          • 可实现短路保护功能,过载保护功能
          • 采用双旋转分断技术,超强限流能力,最高可分断100kA的极限短路电流
          • 安全隔离,尺寸标准,开关状态切实指示触头位置,全系列只有三种尺寸
          • 附件齐全,安装简便:模块化附件,有板前接线/后连接/I-Line等多种安装方式


          技术参数:

          • 额定电流:15-600A
          •  分断能力:18kA/35kA/65kA/100kA
          • 极数:2P/3P/4P
          • 保护:过载保护,短路保护
          • 标准:UL489/CSA, CE, CCC, NOM
          •  安装:板前接线,后连接,I-Line安装