在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          18/10/2008

          施耐德电气新一代塑壳断路器Compact NSX接受订单

          中国北京,2008年6月18日 –全球能效管理专家施耐德电气日前推出集全面电能管理于极致保护的最新一代塑壳断路器Compact NSX,并将于2008年6月18日接受客户订单。Compact NSX的发布,将更加巩固施耐德电气在低压配电领域的领导地位。

          一、产品介绍:

          • 壳架电流:100A,160A,250A,400A,630A。
          • 分断等级:36KA,50KA,70KA,100KA,150KA。
          • 安装方式:固定式,插入式,抽出式。
          • 操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构。
          • 脱扣单元:TM, Mic2.2, Mic2.3, Mic5.2A, Mic5.3A, Mic5.2E, Mic5.3E, Mic6.2A, Mic6.3A, Mic6.2E, Mic6.3E, MA, 1.3M, Mic6.2E-M, Mic6.3E-M, Mic2.2G等。
          • 应用情况:配电保护、电动机保护、发电机保护、400Hz应用、负荷开关、双电源切换系统等。
          • 参数测量功能:A或E型脱扣单元,可以实现多种电力参数的测量。
          • 柜门显示单元FDM121,可以显示所有脱扣单元测量的信息。
          • Modbus通信模块,配合BSCM(断路器状态控制模块)以及带通信功能的电操,可以实现四遥功能。
          • 附件齐全:
            - SDx可以实现故障诊断功能,特别是可以实现过载指示功能。
            - 新的电操及旋转手柄,柜门开孔尺寸统一。
            - NSX接线附件,连接电子脱扣单元与FDM121柜门显示单元或通信模块。
            - 口袋电源,方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“Ready”LED准备就绪指示灯。

          二、产品脱扣单元型号说明

          保护类型

          脱扣单元

          脱扣单元

          描述

          100A

          160A

          250A

          400A

          630A

          配电保护

          热磁脱扣单元

          TM-D

          两段保护

           

           

          电子脱扣单元

          Mic2.2

          三段保护

           

           

          Mic2.3

          三段保护

           

           

           

          Mic5.2A

          三段保护+电流表

           

           

          Mic5.3A

          三段保护+电流表

           

           

           

          Mic5.2E

          三段保护+电量表

           

           

          Mic5.3E

          三段保护+电量表

           

           

           

          Mic6.2A

          三段保护+接地故障保护+电流表

           

           

          Mic6.3A

          三段保护+接地故障保护+电流表

           

           

           

          Mic6.2E

          三段保护+接地故障保护+电量表

           

           

          Mic6.3E

          三段保护+接地故障保护+电量表

           

           

           

          发电机保护

          热磁脱扣单元

          TM-G

          两段保护

           

           

          电子脱扣单元

          Mic2.2G

          三段保护

           

           

          电动机保护

          电磁脱扣单元

          MA

          一段保护

           

           

          电子脱扣单元

          Mic1.3M

          一段保护

           

           

           

          Mic2.2M

          三段保护

           

           

          Mic2.3M

          三段保护

           

           

           

          Mic6.2E-M

          三段保护+接地故障保护+电量表

           

           

          Mic6.3E-M

          三段保护+接地故障保护+电量表

           

           

           



          三、产品卖点:

          • 传承NS极致保护优势
            - 双旋转结构——极强的限流能力。
            - 能量脱扣——最可靠的保护。
            - 模块化设计——便于客户定购产品。
          • 超越NS经典
            - 更加优秀的完全选择性——保证用电的连续性。
            - 更加精确的电子脱扣技术——保护更加可靠。
            - “Ready”LED准备就绪指示灯,实时指示NSX处于正常状态。
            - “100%紧固”限力矩螺钉,保证本体及脱扣单元组装可靠。
          • 精准测量
            - A型和E型脱扣单元内置双重互感器专利技术,可以精确测量各种电力参数。
            - A型可以测量电流参数。
            - E型可以测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电量、谐波畸变率等参数。
            - FDM121柜门显示单元与脱扣单元通过RJ45接线相连,可以实现海量数据显示。
          • 全面电能管理
            - Mic5及6脱扣单元可以实现多种电力参数测量、报警、故障诊断、运行时间、历史日志等功能。
            - 维护与配置模块可以实现多种设置、模拟报警、检查脱扣曲线等功能。
            - SDx可以实现故障诊断及故障的分类指示功能,特别是可以提供过载指示功能。
            - SDTAM可以实现电动机的过载预报警功能。
            - 多种的软件RSU、RCU、PowerView, 轻松实现电能管理。
          • 便捷通信
            - RJ45通用接线技术,连接所有通信附件,使得搭建复杂通信网络更加容易。
            - BSCM断路器状态控制模块,可以在上位机与开关之间传输断路器状态信息。
            - Modbus通信模块,轻松实现断路器与上位机之间的数据传输。
            - 方便客户标注及选型,推出通信套装方案,标注及订货只需说明方案号即可。


          四、产品订货号说明

          NSX产品订货号以LV或TRV开头,分别代表不同产品类型:

          • LV***** :断路器,脱扣单元及附件。
          • TRV*****:通信类产品。
          • COM* :通信或测量方案号,同时也代表通信或测量方案的订货号。


          五、产品交货期说明

          • NSX常规产品将于2008年6月18日接受订单,常用产品在北京、上海、广州、成都四个物流中心备库存。
          • 由于NSX的高端应用及部分附件涉及进口部件,因此,具体产品货期请见施耐德电气通知。


          六、产品相关资料

          • Compact NSX产品目录 SCDOC-1147
          • Compact NSX简化目录 SCDOC-1148
          • Compact NSX 产品折页 SCDOC-1149
          • Compact NSX 用户手册
          • Compact NSX Modbus用户手册
          • Compact NSX Mic5,6 用户手册
          • Compact NSX 应用指南


          欲了解NSX详细信息,或下载电子样本,敬请登陆NSX官方网站NSX.schneider-electric.cn  ,如果您有任何产品问题,请随时咨询施耐德电气技术服务热线:400 810 1315。