在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          07/07/2009

          Compact NSX塑壳断路器A型脱扣单元出厂设定值的说明

          尊敬的客户:

          您好!

          首先非常感谢您对施耐德电气业务一直以来的支持。

          近期,我们收到客户对A 型或E 型Compact NSX 断路器的一些反馈:Compact NSX 塑壳断路器A 型或E 型脱扣单元,短路短延时和短路瞬时保护电流值出厂设置为最小值。如果带电机负载,有时无法启动。

          此时,正常的解决方法通常有以下几种方式:

          1. 使用 NSX 口袋电池插入脱扣单元测试孔,驱动脱扣单元,通过按键把短路短延时和短路瞬时保护电流值调到最大,然后启动电机。

          2. 通过 NSX 24V DC 电源接线附件,将24V DC 电源引入,驱动脱扣单元,通过按键把短路短延时和短路瞬时保护电流值调到最大,然后启动电机。

          考虑到客户有可能不定购如上的附件,解决此类问题比较困难。工厂决定,从2009 年7 月13 日开始,将A 型脱扣单元(包括单独的A 型脱扣单元和完整的带A 型脱扣单元的完整断路器)短路短延时电流值(Isd)和短路瞬时保护电流值(Ii)出厂时调至最大。

          对于 E 型的脱扣单元,我们也在推动有关部门,将短路短延时电流值(Isd)和短路瞬时保护电流值(Ii)出厂时调至最大。我们会随后通知各位E 型脱扣单元的进展情况。

          请各位注意:

          1.A 型脱扣单元的面盖上,在醒目的位置增加一个可移除的标签,提示客户出厂设置的情况。
          2.客户在使用产品时,一定要按照实际情况,对各个保护参数重新调整。

          A 型脱扣单元上增加的标签如下:

           

          如果您有任何产品问题,请随时咨询施耐德电气技术服务热线:400 810 1315,或请与LVP市场部联系。

          感谢各位的关注和支持!

          低压配电市场部
          施耐德电气(中国)投资有限公司
          2009 年7 月7 日