在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          27/07/2009

          Interpact INS 630b-2500负荷开关于2009年7月27日正式接受订单

          尊敬的成套厂朋友:

          您好!

          Interpact INS 630b-2500负荷开关于2009年7月27日正式接受订单。

          Interpact INS负荷开关最新扩展为40-2500A,在原有的INS40-630产品的基础上,新增INS630b-2500产品。全系列提供18个电流规格,同时提供黄色面盖、红色手柄的紧急分断产品。

          一、产品介绍:

          Interpact INS40-2500具备极高电气性能和卓越的安全保证,Ue最高达690V,Uimp最高达12kV。全系列产品满足隔离要求,手柄位置可靠指示分、合闸状态,60℃以下无需降容,上、下进线无需降容,防护等级最高达 IP55 IK07。

           Interpact INS安装简便,轻松维护。全系列产品仅6种尺寸,同规格3/4极产品尺寸一致。INS160A以下具有DIN导轨类型。INS100A 至 INS160A 同时具有DIN 导轨类型和前面板安装类型。

          Interpact INS针对用户的工作方式设计,适用于现场隔离、终端配电、二级配电和动力配电等场合,机械系统保障手柄位置切实反映主触点位置,INS250A 以下具有侧装旋转手柄和侧装延伸旋转手柄。

          二、产品卖点

          1. 产品系列完整,应用范围广泛;
          2. 高性能高安全性,适用于高性能工业场合;
          3. 针对用户的工作方式设计,分合闸可靠指示;
          4. 前端和侧面的旋转手柄,多种操作方式;
          5. 一体式扩展器提供改善的连接性能,统一电气安装形式;
          6. 全系列Interpact INS负荷开关符合IEC标准;
          7. 全系列Interpact INS负荷开关通过CCC认证和DNV船级社认证;

          三、产品型号说明



          四、产品订货说明

          1、 Interpact INS 630b-2500负荷开关于2009年7月27日正式接受订单;
          2、 Interpact INS 630b-2500负荷开关全部为进口非库存产品,交货期为38个日历日。
          3、 Interpact INS 40-630负荷开关的订货流程保持不变;
          4、 Interpact INS 40-630负荷开关的交货期保持不变(部分型号在上海物流备库存);

          五、产品相关资料

          1、Interpact INS负荷开关培训胶片
          2、Interpact INS负荷开关样本及电子样本
          3、Interpact INS负荷开关电子价格表

          欲了解Interpact INS负荷开关详细信息或您有任何产品问题,请随时咨询施耐德电气技术服务热线:400 810 1315,或请与LVP市场部联系。

          感谢各位的关注和支持。

          顺颂商祺!

          施耐德电气(中国)投资有限公司
          2009年7月27日