在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          02/11/2009

          Compact NSX 带E型脱扣单元的完整断路器将于2009年11月9日正式接受订单



          尊敬的成套厂客户:

          您好

          Compact NSX新一代塑壳断路器上市以来,一直受到客户的极大关注,特别是对于集成参数测量以及通信功能的带A型及E型脱扣单元的NSX,为客户带来了更为强大的智能电力应用。

          对于带E型脱扣单元的NSX,之前客户需要定购单独本体及单独脱扣单元,自行组装。为解决客户的订货问题,并保证更高的安装质量,工厂已经做好全面的生产准备,将于2009年11月9日正式接受客户订单,为客户生产带E型脱扣单元的完整断路器。

          带E型脱扣单元的NSX的主要功能:

          1.5.2E,5.3E,可以实现三段保护,各种参数均可通过粗调旋钮及微调按键,进行精确调整。6.2E,6.3E增加接地故障保护功能。

          2.E型脱扣单元,可以测量电流、电压、功率、频率、电量、功率因数、谐波畸变率等参数,提供集成的全参数测量功能,减少开关柜内元件数量,降低故障点,提高安装效率。

          3.E型脱扣单元具有故障诊断、高级报警、故障记录、运行日志、维护信息等功能,为客户提供全面的电能管理数据,提高运行维护效率。

          4.通过RJ45接线方式,便捷构筑复杂通信网络。为智能电力提供数据基础,优化网络方案,提高通信效率。

          相关订货信息,请参见带E型脱扣单元的NSX价格表。
          相关产品信息,请参见NSX样本(SCDOC 1147-LV)。

          如果您有任何产品问题,请随时咨询施耐德电气技术服务热线:400 810 1315,或请与LVP市场部联系。
          感谢各位的关注和支持!

          顺颂商祺!

          成套厂客户部
          施耐德电气(中国)投资有限公司
          2009年11月2日