在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          04/11/2009

          《电能管理系统行业应用方案》近期全面推出




          电力系统的快速发展、用电负荷的持续增长、各种新型负载的不断出现和国家对节能减排的严格要求,使得用户更加需要有效的电能管理解决方案来应对上述变化所带来的挑战,以实现变配电系统可靠、高效、低耗的运行。

          在最新推出的电能管理系统?行业应用方案中,施耐德电气将电力监控、电能管理和电能质量改善的整套相关产品与各行业用户的用电特点相结合,为不同行业用户的电能管理提供合理建议和针对性方案,以实现对电气系统最优管理。

          主要内容:

          • 不同行业的供配电系统特点分析
          • 客户对电能系统管理的需求和一些困惑总结
          • 针对客户需求,提供详细的电力监控配置和系统结构方案图
          • 分析不同行业中典型的非线性负载种类,谐波影响特点
          • 针对每个行业的特点提供了无功功率补偿和谐波治理的方案及配置结构图

          相关行业:

          • 我们一共为6个行业的用户提供了电能管理系统解决方案:电信行业、酒店行业、综合医院、制造业工厂、地铁车站、大学校区
          • 此外还为2个行业的用户提供了电能消耗内部计量和管理的解决方案:大超市电能子计量方案、商业中心电能子计量方案

          客户收益:

          • 帮助用户进一步自查现有运行的电力系统状况
          • 提醒用户重视由于电能和电能质量管理疏忽而造成的一些不明故障和额外成本
          • 为新建项目或改造项目的用户电力系统管理提供一些建议、启发和可行方案帮助用户有效实现节能管理

          如果您或您的客户需要这本行业应用方案,或对于电能管理系统有兴趣、疑问或需求,您可以联系PMC&CEF MKT:
          杨晓勇:010-84346173         13581975975
          徐文华:010-84346182         13466769980
          周  科: 021-24017822         13916169153
          王立山:0371-65939211       13783578260
          杨兵利:020-87320228         13825007656
          陈正峰:020-87320228         13922204625

          施耐德电气(中国)投资有限公司
          配电事业部 PMC&CEF市场部
          2009年11月3日