在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
关于我们

          公司新闻

          18/02/2006

          引导创新之路

           2005年梅兰日兰低压配电新品发布会在沪举行

          5月27日,全球电气巨头施耐德电气旗下之核心品牌梅兰日兰在上海举行了以“引导创新之路2005”为主题的盛大发布会,面向中国用户推出了低压配电及电能质量管理领域的一系列全新产品。此次发布的新品极大地丰富了梅兰日兰在该领域的产品线,为中国用户带来了极具创新性的产品和设计理念,同时进一步加强和巩固了施耐德电气在业界的领导者地位。

          在低压配电领域,梅兰日兰此次发布的新品包括400至630A的Easypact NSD塑壳断路器, 可用于直流750V的Compact NS直流断路器, 分断能力显著提高的Masterpact框架断路器等产品。在电能检测及管理方面, 梅兰日兰向市场推出了全新的MC多回路监控单元、Accusine有源滤波器等。这不仅使梅兰日兰在上述领域的产品种类更加丰富, 而且进一步满足了市场对此类产品的迫切需求。同时,据梅兰日兰在场的相关负责人介绍,为了给用户带来利益最大化,梅兰日兰通过内部挖潜,最大限度地吸收了提升产品性能所带来的成本增长,从而有效地提高了产品的性价比,也增强了梅兰日兰品牌的市场竞争力。

          其中,400至630A的Easypact NSD塑壳断路器的发布,使得Easypact NSD系列拥有了15A~630A共21种电流规格的断路器产品,并形成了完整的产品系列。从性能上看,Easypact NSD系列产品均能实现双重绝缘,主回路与附件完全隔离,从而杜绝其间可能发生的任何故障。在设计上,Easypact NSD系列秉承了施耐德电气 “以人为本”的设计理念,通过多种内部附件的自由组合,使得各种功能能够随心所欲地实现;拥有灵活的进线方式,可下进线上出线而无需降容;具备紧凑的产品外形,能为用户充分节省安装空间。与此同时,基于该系列产品均为库存产品,用户订购之后可实现迅速交货,从而尽可能地缩短用户的工期;产品代码简单易懂,极大地便利了用户进行选型。

          为了使Compact NS系列塑壳断路器的特性更加合理,梅兰日兰对其中部分断路器的特性进行了升级,如:Compact NS100N的分断能力由25kA提升到36kA, Compact NS400/630N的分断能力由45kA提升到50kA。同时,梅兰日兰在经过细致的市场调查与分析、慎密的产品研发之后,还推出了新特性的产品--Compact NS100SX及Compact NS DC系列直流断路器。其中,Compact NS100SX为新型断路器,分断能力达到了50kA;Compact NS DC系列直流断路器的额定电流范围为16~630A,其创新性的解决方案适用于各种直流系统,高达100 kA的分断能力可广泛地适用于12~750V直流系统。

          作为世界上体积最小的空气断路器,Masterpact MT N型断路器能满足各种使用环境的要求、具有零飞弧、免维修、完全智能化等特点,而升级之后的Masterpact MT N断路器的分断能力更是由42kA提升到50kA。此外,梅兰日兰还推出了源于Masterpact MT断路器设计的Masterpact MW断路器,其在标准配置的基础上,增加了无电操、线圈控制的型号,并且性能也有了极大的提升。

          随着电气系统不断产生新的需求,产品的可升级性决定了系统未来扩展的可能性,因此,梅兰日兰于2004年即提出了“引导创新之路”的理念,旨在基于其所拥有的全系列产品、完善的服务及领先的技术性能,启发和提升用户的设计创新思路,引导其构筑灵活自如的系统方案;同时梅兰日兰也以其产品所具备的高度模块化、集成了强大的通讯功能以及设计软件具有向上兼容性的突出特性,及时满足用户不断变化的需求。此次新品发布是梅兰日兰所倡导的“引导创新之路”理念的重要体现,它不仅进一步延续和拓展了这一理念,更为全球的低压配电领域和电能质量管理领域的发展开启了新的思路。

          作为能源与工控领域的世界领导者和全球500强企业之一,施耐德电气对中国市场高度关注,始终坚持以先进的技术、高品质的产品与服务支持中国电气化的进程。梅兰日兰作为施耐德电气旗下的核心品牌,在引领国际最新技术的同时,长期致力于为中国用户提供符合中国国情的创新性产品、服务以及充分适应企业自身需求的解决方案。梅兰日兰此次发布的新品正是其不断推动技术创新、提升产品品质、始终关注客户需求的成果;其对于市场上原有产品的彻底革新,不仅充分满足了市场日益增长的需求,而且引导着中国低压配电行业沿着不断创新之路健康成长。

          施耐德电气(中国)投资有限公司总裁杜华君先生(Guy Dufraisse)在会上表示:技术创新和关注客户的需求是我们推出新产品的主导因素,而中国已经成为施耐德电气的核心生产基地。在以客户需求为导向的经营理念和设计研发理念的指导下,施耐德电气还将继续开发出更多适合中国国情的先进产品和解决方案,为广大用户和合作伙伴开创引导未来的“创新之路”。

          此外,记者还从施耐德电气获悉,新闻发布会期间,正值上海施耐德配电电器有限公司(SSPA)在中国成立10周年。今年年底,随着新产品的发布,SSPA将成为全世界最大的低压框架断路器企业,其生产的产品将满足亚太及北美洲地区的需求。