在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
关于我们

          公司新闻

          18/02/2006

          感受领先技术,创新成就完美

          施耐德电气在津发布断路器新品

          4月8日,全球500强企业施耐德电气在天津泰达经济开发区召开了2005 梅兰日兰新一代DPN及电涌保护器产品发布会。此次发布的新品融入了施耐德电气诸多的创新技术,为中国百姓带来了全新的产品与设计理念,并与众多低压配电及房地产领域的专家共同探讨了国内低压配电行业的发展。施耐德电气中国区总裁杜华君先生专程到会并发表讲话.

          作为低压配电行业的领导者,施耐德电气也是国内第一台模数化小型断路器的制造者。从1987年进入中国市场以来,施耐德电气一直致力于向中国客户不断推出量身定制的新产品。1996年,施耐德电气率先在中国市场上推出了“相线+中性线”于一体理念的断路器DPN。其“一刀两断”的特性,即故障发生时,“相线”和“中性线”同时切断,特别适用于民用住宅、商业及公共建筑。因此,它的推出广泛受到了设计院、盘厂和房地产开发商的关爱,并成为了梅兰日兰的旗舰系列,而DPN也自然成为了业内“相线+中性线”断路器的代名词。

          近年来,随着中国房地产行业的不断升温,商用和民用住宅市场取得了高速发展。市场的不断成熟以及消费者安全用电意识的不断提高,使人们对高端产品的需求日益扩大,同时也对于产品的安全性、功能性等诸多方面提出了新的要求。施耐德电气低压终端配电及楼宇自动化事业部班宁伟先生(Olivier Blum)表示:“作为中国建筑与民用住宅市场的配电与自动化的领导者,我们将细心聆听客户的需求,加快新产品开发速度,不断创新,提供高水准服务,并在质量上精益求精。此次的新产品正是在这样的背景下推出的。”

          首先,从性能上来看,新一代的DPN产品在自身功能上较原有产品有了很大的提高,所有技术参数全部按照国家标准的最高值来执行。产品的分断能力在不改变原有模数宽度(18mm)的前提下,分别有了4.5kA / 6kA / 10kA 三个等级的分断能力可供选择。额定电流也由原来的32A提高到了40A。新漏电保护断路器非但保留了大家通常选用的电子式(ELE)漏电保护,更引入了当今世界流行的电磁式(ELM)漏电保护。另外,新DPN在过去具有“过载”,“短路”,“漏电”和“过压”保护的基础上,通过可以加拼装各种Multi9系列控制模块,如“分励脱扣单元”,“SD报警接点”…使用户在远处就可以控制或监控断路器的分闸。所有这些技术上的提高,都使新的DPN产品拥有了更强大的性能及更完整的系列,使用户有了更多的选择。在设计上,新一代DPN秉承了施耐德电气一贯的“以人为本”的设计理念,提出了全新的“拼装”理念,即通过将DPN断路器和Vigi DPN漏电保护附件的自由“拼装”来实现您对线路保护的各种需求。这对于分销商来说无疑大大优化他们的库存,节省了不必要的成本。对于广大设计院来说,少少的30个产品号,可以组合出上百种方案,“您想得到的,就一定能拼得到”,拥有了更大的设计选择空间。另外,考虑到盘厂的人性化生产工艺,我们推荐选用1P+N的梳状母排和具有上出线的Vigi DPN,它可以使接线操作变得更快速、更简洁、更牢靠。

          电涌保护器的作用主要是限制电力系统中的雷击过电压和部分的操作过电压。此次发布会上发布另一款产品 - ST系列固定式电涌保护器也有了更为强大的功能:首先,它的最大放电电流和标称放电电流更大,电压保护水平更好,这使得产品持续运行时间更长,不易老化。另外,产品外形和Multi 9 系列产品相同,使安装更为美观。同时,新产品采用电子报警,更加醒目,而且拥有遥信接点,远程故障指示更加方便。此次SPD新产品全部符合最新的国家标准。

          此外,施耐德电气此次推出的新DPN系列和电涌保护器还实现了真正意义上的本土化,全系列产品交货时间缩短到了48小时之内,这在同类产品中是具有绝对优势的。

          施耐德电气(中国)有限公司总裁杜华君先生(Guy Dufraisse)在会上表示:“此次发布的两款新产品不仅丰富了我们自身的产品线,同时也代表着我们对中国市场的高度重视。产品的设计制造工艺全部采用国际化标准,所有技术参数与全球最新标准同步。我们对中国市场很有信心,我们将会一直努力为中国用户带来更多更高品质的产品。”

          世纪安泰建筑设计有限公司的总工程师骆怀先先生表示:类似施耐德电气这样的拥有169年历史的老牌跨国企业,一直致力于低压配电领域并作为该领域的绝对领导者,他们为中国低压配电行业带来的不仅仅是高端的产品,所取得的成功也不仅仅是产品的销售业绩,而是一个标准的制定过程,这一过程也从一个侧面体现着老牌企业的技术实力和经营理念,并深刻影响着国内低压配电行业的发展。所谓的行业标准、新秩序、新规则都是在以技术为核心的基础上诞生的,而国外企业所走过的百年之路则是国内的一些企业值得深刻借鉴的。