在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
关于我们

          公司新闻

          17/05/2006

          由法国工业创新署支持的施耐德电气HOMES计划:在建筑物中达到20 %的节能水平

          (2006年4月25日, 法国Rueil Malmaison) – 由Jean-Louis Beffa担任署长的法国工业创新署(AII)已经在首批5个备选计划中决定支持由施耐德电气提出的HOMES计划(优化住宅及建筑物的能源控制及服务)。

          AII于2005年应希拉克总统的要求而设立,旨在支持具有巨大市场潜力的高度创新性研究和开发项目,以提升法国的工业竞争力。AII选择HOMES计划的原因在于,它特别符合规定的标准:面向宽范围市场的高技术产品,非常高度的创新,对于欧洲工业界有非常正面的影响,以及一个领先的企业集团领导这一计划的能力。HOMES计划需要合作伙伴投资8000万欧元以上,并将接收AII以补贴和待偿付预付款的形式提供的占总额45 %的资金,但须经欧洲委员会批准。

          面对不断提高的能源成本和环境保护要求,节能成为一种重要的方式。HOMES计划旨在给配电和建筑物控制系统带来深层次的变化,范围涉及商用或住宅领域的新建或改建建筑,以确保它们能够实现优化能源管理所需的所有功能。在这个意义上,可实现最高20%节能率的HOMES计划完全符合施耐德电气在能源效率领域的发展战略。
          HOMES确定了新的建筑物能源控制和分配体系结构,集成了新的传感器、控制和动力技术,可将实现更高能源效率所必需的产品和解决方案推向市场,并可实现新服务的开发。由于有分布于整个建筑物各区域的通信传感器、建筑物各系统之间的协作以及对能源的“主动控制”,“点滴”的电能都会得到最优化的利用。这意味着将可能从给定区域占用率、房间中所测空气质量以及环境光线等方面来控制电能的使用。

          在计划领导者施耐德电气之后,HOMES还集合了欧洲在相应领域中的领先企业,包括Ciat、Edf、飞利浦照明(Philips Lighting)、Somfy、ST微电子(ST Microelectronics)、TAC、Delta Dore、Polyspace、Radiall、Watteco、Wieland、CEA、CSTB(建筑科学和技术中心)以及IDEA实验室,它们控制着关乎这项技术成败的关键技术。