在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
关于我们

          公司新闻

          10/08/2006

          施耐德电气公布2006年上半年财报

          (2006年7月28日 北京) - 在2006年7月27日召开的会议上,施耐德电气监事会审阅了由董事会于2006年7月25日提交的截至2006年6月30日的上半年财报。

           (单位:百万欧元)  2006年上半年   2005年上半年  增幅(%)
           销售收入   6,586  5,399  +22%
           营运收入  944  676  +40%
           营运利润率  14.3%   12.5%   +1.8pt
           利润  604   413  +46%
           每股盈利(欧元)  2.75  1.90  +45%

          管理董事会主席兼首席执行官赵国华就2006年上半年业绩发表评论:“今年上半年,施耐德电气业绩优异,收入和利润增长突出。对new2项目实施计划的投入加快了公司的增长速度,营运和财务表现均超过预期。今年上半年公司加速成长,这表明我们的增长模式投资得到了回报。今后,我们将借积极拓展全球业务、发布创新产品以及进行新业务整合之机,继续部署这种模式,从而为客户提供更加全面而优质的服务。”

          I. 所有业务区域实现持续增长
          施耐德电气2006年上半年累计实现销售收入65.86亿欧元:按照目前的结构和汇率计算,与2005年同期相比,增加了22.0%,增长势头非常强劲。
          收购 - 主要是ABS EMEA、Juno Lighting、BEI Technologies和Clipsal Asia贡献了4.33亿欧元(或销售收入增长了8%)。由于2005年上半年的欧元汇率比下半年高,因此显示出积极的货币效应,销售收入增长了2.7%,实际增加了1.31亿欧元。
          得益于所有业务区域的持续增长,按照不变和结构和汇率计算,施耐德电气2006年上半年实现同比增长11.3%,创历史新高。

           (单位:百万欧元)  2005年上半年销售收入  上半年增幅(%)常数  2005年第二季度销售收入  第二季度增幅(%)常数
           欧洲  3,067  +8.6%  1,578  +7.2%
           北美  1,818  +10.1%  927  +8.2%
           亚太  1,167  +16.2%  635  +14.9%
           其它地区  534  +21.2%  266  +14.5%
           总计  6,586  +11.3%  3,406  +9.4%

          2006年第二季度,按照常数结构和汇率计算,销售收入增长9.4%,达到34.06亿欧元,增长非常迅猛。对季节性变化调整后,增长率与第一季度持平,受全球市场利好形势影响,销售收入持续上升。

          在欧洲,资本投资形势持续看好,这在工业界尤其明显。自去年夏季以来,施耐德电气在西欧各国的业务获得了稳定、持续增长。东欧市场的需求仍然非常旺盛。
          在北美,非住宅楼宇供应量的迅速增加恰好抵消了住宅楼宇市场的需求。

          2006年上半年,施耐德电气在亚太以及世界其它地区的销售收入增长都创造了历史纪录。得益于其在全球市场的成功扩展和高效的地区运营,施耐德电气随时准备抓住由这些地区生机勃勃的发展环境所创造的市场机遇。

          另外,全球范围内对能源管理解决方案以及服务不断高涨的需求也推动了公司的成长。施耐德电气通过实施不同的收购战略,扩展其独特的产品与服务组合,来满足市场需求。

          2006年上半年,施耐德通过收购AEM SA、OVA和Merten,全资控股Clipsal Asia巩固其在终端配线领域全球第二的地位,并且通过收购IBS扩大其在楼宇自动化市场的份额。

          II. 营运利润率高达14.3%,增长迅速
          得益于销售收入创纪录的增长和效率计划的持久影响,2006年上半年,施耐德的营运收入持续增长,增幅达到了惊人的40%。过去三年中,施耐德电气通过坚持不懈的努力,实现了营运收入的翻番,达到9.44亿欧元。

          如果排除环境和汇率变化的影响,施耐德电气在11.3%净销售增长率的基础上,实现了26%的营运收入增长。这反映在以下几个方面:

          • 上半年,规模效应受销售价格逐渐上升的影响而放大。
          • 工业生产力毛利为1.48亿欧元,相当于生产成本的4.6%,抵消了原材料成本上涨的影响。
          • 对销售与管理基本成本的有效控制。

          收购活动为施耐德电气贡献了5,700万欧元的营运收入,营运利润率接近集团平均水平,而积极的货币效应为集团带来3,500万欧元的收益。
          2006年上半年,施耐德电气的营运利润比去年同期增加了1.8个百分点,达到14.3%。

          III. 净收入增势迅猛
          鉴于净债务大幅增加,金融成本的增长比较适度。2006年6月30日的负债权益比率为27%,而2005年末为21%。
          2006年上半年的有效税率为29.8%(年初为30.7%),利润猛增了46%,达到6.04亿欧元。每股盈利从去年同期的1.90欧元上升到2.75欧元。
           
          IV.资本投资回报率大幅度上升
          由于各业务部门采取了有效措施,因此过去12个月中,营运资本下降幅度明显,销售成本从23.3%降至20.8%。这里不包括集团为解决急剧增加的业务成本与旨在部署重新平衡生产的计划而付出的代价。
          由于对资本投资实施了严格的管理,因此过去12个月中,资本投资仅增加了19%,而去年同期的营运收入则增长了32%,资本投资回报率飙升了1.3个百分点,达到11.3%。按照EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前盈利)计算,资本投资回报率为14.4%,上升了2.2个百分点。
          营运现金流总额达9.24亿欧元,增加了47%,与利润增长率基本持平,其中销售现金流增长了14.0%(2005年上半年为11.6%),取得历史最好成绩。
          * 税后营运收入/股东的资产净值 + 净债务 +准备金

          V. 2006年展望
          根据当前的经济与货币情况,施耐德电气调高了2006年目标:

          • 净销售收入增长9%左右。
          • 营运收入增长25%左右。

          *******************
          第三季度销售业绩将于2006年10月24日公布。

          施耐德电气:无论何时何地,都将为人类奉献最完美的“新电气世界”
          施耐德电气作为全球电力与控制专家,拥有三大国际著名品牌:梅兰日兰、美商实快电力和TE电器,致力于满足民用住宅、建筑、工业、能源与基础设施等领域的客户需求。施耐德电气在全球约130个国家拥有近92,000名员工,以及大约13,000个分销点,2005年全球销售额约117亿欧元。www.schneider-electric.com

          附录

          2006年第二季度销售收入(按地区统计)如下:

           (单位:百万欧元)  2006年第二季度销售收入  增幅(%)第二季度常数  环境效应  货币效应  增幅(%)第二季度趋势
           
           欧洲  1,579  +7.2%  +4.3%  -  +11.5%
           北美  927  +8.2%  +18.3%  +2.4%  +28.9%
           亚太  635  +14.9%  +7.3%  +1.6%   +23.8%
           其它地方  265  +14.5%  +0.7%  +1.9%  +17.1%
           总计  3 406  +9.4%   +8.1%  +1.0%  +18.5%


           上半年销售总额(按地区细分):

           (单位:百万欧元)  2006年上半年销售收入  增幅(%)上半年常数  环境效应  货币效应  增幅(%)上半年趋势
           欧洲  3,067  +8.6%  +3.7%  -  +12.3%
           北美  1,818   +10.1%  +20.0%  +6.3%  +36.4%
           亚太  1,167  +16.2%  +6.6%  +4.4%  +27.2%
           其它地区  534  +25 .9%  +1.0%   +3.7%  +25.9%
           总计  6 586  +11.3%  +8.0%  +2.7%   +22.0%