在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
关于我们

          公司新闻

          01/08/2008

          施耐德电气公布上半年财报 又显强劲增长势头

          2008年上半年:财务业绩的又一个突破

          • 创纪录的高EBITA盈余:15.0%
          • 净收益强劲增长:提高17% 
          • 自由现金流增长超过一倍

          稳定的内部增长:上升10.6%

          •  连续第5个半年业绩实现两位数增长

          对前景的信心

          • 承诺保持35%以上的FFO/净负债率
          • 2008年指导目标上调为以下最低值:
          • 8%的销售自身增长率 
          • 15%的EBITA盈余

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          吕埃马迈松(法国),2008年8月1日 – 在2008年7月31日召开的会议上,监督董事会审议了管理董事会于2008年7月29日就2008年6月30日结束的报告期的财务报表。

           百万欧元  2008年上半年  2007年上半年  变化百分比
           销售额
           自身增长
           
           8,946  8,254  +8%
           +10.6%
           EBITA * 
           EBITA盈余
           1,346
           15.0%
           1,175
           14.2%
           +15%
           +0.8pt
           净收入
           每股收益(欧元)
           851
           3.56
           729
           3.16
           +17%
           +13%
           自由现金流  675  277  x2.4

          公司总裁兼首席执行官赵国华评价说:“2008年上半年标志着施耐德电气财务业绩的又一个突破。我们也正在超越new2企业计划所有目标的过程中,包括客户服务、增长率、生产率、再均衡等其他增效计划方面。我们正在将公司作为全球能效管理专家的独特地位优势转化为可持续的增长、更高的利润以及更快的现金增值。对于2008年,我们将上调我们的指导目标和计划,最低要达到8%的销售额自身增长率和15.0%的EBITA盈余。再进一步展望未来,我们将在于2009年启动的下一个企业计划中展示未来发展的新目标和重要机遇。”

          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          * EBITA:对采购账目无形资产进行摊薄之前的EBIT

          I. 继续可持续增长


          在2008年上半年,销售额达到89.46亿欧元,按固定结构和汇率计算,实现了10.6%的强劲增长。工作日数对本报告期的影响可以忽略。

          收购的贡献额为3.60亿欧元,占销售额增长的4.4%,其中主要是APC的1.91亿欧元(1.5个月)和Pelco的1.83亿欧元(6个月)。退出MGE小型系统业务使销售额减少9000万欧元。汇率造成了显著的负面影响,达4.81亿欧元,占比-6.6%,这主要是由于美元对欧元的贬值所致。

          按浮动结构和汇率计算,销售额增长了+8.4%。

           百万欧元  2008年上半年
           销售额
           上半年变化百分比
           (固定)
           2008年第2季度
           销售额
           第2季度变化百分
           比(固定)
           欧洲  4,086  +9.0%  2,093  +10.9%
           北美  2,394  +5.7%  1,228  +4.7%
           亚太  1,636  +16.6%  886  +19.1%
           世界其他地区  830  +21.6%  428  +20.4%
           合计  8,946  +10.6%  4,635  +11.6%

          各地区的增长
          2008年第2季度,销售额总计达到46.35亿欧元,按固定结构和汇率计算增长11.6%
          ,按工作日调整后为增长10.1%。集团所实现的业绩与第1季度类似。


          尽管在西班牙和英国存在减速,欧洲业务在第2季度实现了+10.9%的稳定增长。这一增长由东欧的强劲动力以及斯堪的纳维亚国家和德国的良好业绩支撑,增长重点在楼宇、工业、基础设施和数据中心终端市场。


          北美,受供应链问题和较高的比较基数的影响,销售额增长率为4.7%。由于集团的楼宇自动化和关键供电等新业务,以及将能源、基础设施和建筑等方面有吸引力的市场领域作为主攻目标,对某些领域的需求弱化起到了弥补作用。


          亚太地区,销售额增长了+19.1%。中国在所有业务上均再次呈现良好业绩,特别是在关键供电及服务方面。太平洋和印度也是重要的增长贡献地区。


          世界其他地区,销售额攀升20.4%。得益于中、低压业务从中获益的电气化投资以及其他基础设施项目,各不同地区(非洲、中东、南美)的需求仍然强劲。
           

          各业务的增长
          配电(占销售额的56%)和关键供电及制冷(占销售额的14%)业务的内部增长继续推动集团的业绩增长。自动化及控制领域(占销售额的30%)的增长也非常稳定。

           百万欧元  2008年上半年
           销售额
           上半年变化百分比
           (固定)
           2008年第2季度
           销售额
           第2季度变化百分
           比(固定)
           配电  4,979  +10,9%  2,599  +11,9%
           自动化及控制  2,700  +8,3%  1,373   +8,6%
           关键供电及制冷  1,267  +14,5%*  663  +16,4%*
           合计  8,946  +10.6%  4,635  +11.6%

          II. 创纪录的高EBITA盈余:15.0%
          在2008年上半年,尽管有成本方面的通胀压力以及不利的汇率形势,自身产量增长、价格上升以及生产率还是共同推动了业绩的显著提高。EBITA提高15%,达到13.46亿欧元

          • 10.6%的内部增长又促成了2.40亿欧元的显著规模效应。由于项目及服务盈利能力的改善,混合的不利作用较前几个报告期有所降低,影响金额为-5200万欧元。
          • 包括新兴国家在内的所有地区产品售价都有所上涨,实现的销售额增长为1.66亿欧元,占销售额的2.0%。这一业绩不仅可以抵消-8800万欧元的原材料成本膨胀,还可以抵消-4400万欧元的其他生产成本主要是劳动力成本的上升。
          • 工业生产率继续以相同的速度提高,由此收益1.71亿欧元,占产品销售成本的3.8%。由采购实现的节约得以增加,这要主要归功于全球化,同时又因为再均衡和精益生产而保持在较高的水平。

          EBITA还包括从收购Pelco这一视频安全领域的全球领先企业而实现的1600万欧元的收入。扣除撤资后的其他净收购另外贡献了600万欧元收入。


          最后,汇率的变化对EBITA产生了5100万欧元的不利影响。然而值得注意的是,由于集团采取的再均衡战略,汇率对EBITA盈余的影响现在已经开始变得可以忽略。


          EBITA盈余在2008年上半年上升0.8个百分点,达到15.0%的创纪录水平。这一盈利能力的改善由欧洲和亚太地区引领,这两大地区的盈余分别上升1.3个和3.1个百分点。所有业务(配电、自动化及控制、关键供电)也都实现了盈余提高。

          * 自2007年2月15日起APC被整合

          III. 净收益强劲增长:提高17%


          净收入达到8.51亿欧元,提高17%,增幅超过EBITA。


          这反映了尽管有利率压力,且有效税率降低1.5个百分点至26.6%,财务支出仍有限增长至1.19亿欧元。资产负债率在2008年6月30日达到53%,比上一个半年内的数据下降4个百分点。


          每股净收益提高13%,达到3.56欧元。这一增幅小于净收入增幅是由于2007年初发行股份为收购APC提供部分融资的影响。


          IV. 自由现金流增长超过一倍,达6.75亿欧元 


          2008年上半年的经营现金流总计为11.99亿欧元,上升16%。流动资本要求的改善和对净投资的持续控制使得自由现金流增长超过一倍,达到6.75亿欧元(2007年上半年为2.77亿欧元)。


          强劲的现金增值又实现了集团低资本密集模型的优势,2008年6月30日的FFO/净负债率达到39%*。施耐德电气将致力于在未来几年中保持这一比率在35%以上。


          此外,所用资本收益率(ROCE**)上升1.1个百分点,达到12.0%。


          V. 近期收购对业绩的更新:APC和PELCO


          APC-MGE业务部门报告的EBITA增长了60%,达到2.49亿美元,这要归功于其持续的增长和更高的效率。两大主要业务线家用及配电和企业系统及服务分别录得11%和15%的销售额内部增长率。采购、物流和SG&A领域的运营效率实现了高于目标的节约量。APC-MGE还进一步将其EBITA盈余提高3.9个百分点,达到13.3%,因此预期可以很好地完成其2009年的目标。


          仅在并入施耐德电气9个月之后,视频安保领域的全球领先企业Pelco就实现了新的良好开端。该实体的EBITDA提高超过50%,达到4800万美元,占销售额的15.5%,增长了4.8个百分点。这一业绩要好于预期,得益于更大的成本节约及协同效应。

          * 来自运营/净负债的资金,两个指标均根据标准普尔的定义
          ** ROCE:税后EBITA/股本 + 净负债 + 准备金


          VI. 2008年展望
          按照当前的经济状况,施耐德电气将其2008年全年的指导目标上调至以下最低值:

          • 8%的销售额内部增长率(先前在6%至8%之间);
          • 15.0%的EBITA盈余。


          *******************
          2008年第3季度销售额数据将于2008年10月22日


          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2008年的销售额为183亿欧元,拥有120,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com

          *******************
          附录
          2008年第2季度销售额按地区分列如下:

           百万欧元  2008年第2季度销售额  第2季度变化百分比 (固定)  合并范围的变化

           汇率影响

           第2季度变化百分比(浮动)

           欧洲  2,093  +10.9%  -1.4%  -2.4%   +7.1%
           北美  1,228  +4.7%   +8.9%  -14.3%  -0.7% 
           亚太  886  +19.1%  -1.6%  -7.8%  +9.7%
           世界其他地区  428  +20.4%  +6.1%  -8.5%  +18.0% 
           合计  4,635  +11.6%  +2.1%  -7.4%  +6.3% 

          2008年上半年销售额按地区分列如下:

           百万欧元  2008年上半年销售额  上半年变化百分比 (固定)  合并范围的变化

           汇率影响

           上半年变化百分比(浮动)

           欧洲  4,086  +9.0%   +0.1%  -2.1%   +7.0%
           北美  2,394  +5.7%   +12.5%  -13.5%  +4.7% 
           亚太  1,636  +16.6%  +0.6%  -6.4%  +10.8% 
           世界其他地区  830  +21.6%  +8.9%  -7.0%  +23.5% 
           合计  8,946  +10.6%  +4.4%  -6.6%  +8.4%

          2008年第2季度销售额按业务分列如下:

           百万欧元  2008年第2季度销售额  第2季度变化百分比(固定)  合并范围的变化

           汇率影响

           第2季度变化百分比(浮动)

           配电  2,599  +11.9%   +0.8%  -6.9%  +5.8%
           自动化及控制  1,373   +8.6%   +9.5%  -5.9%  +12.2% 
           关键供电及制冷  663  +16.4%  -6.7%  -12.3%  -2.6%
           合计  4,635  +11.6%  +2.1%  -7.4%  +6.3% 


          2008年上半年销售额按业务分列如下:

           百万欧元  2008年上半年销售额  上半年变化百分比(固定)  合并范围的变化

           汇率影响

           上半年变化百分比(浮动)

           配电  4,979  +10.9%  +0.6%  -6.2%  +5.3%
           自动化及控制  2,700  +8.3%  +9.3%  -5.3%  +12.3%
           关键供电及制冷  1,267  +14.5%  +9.6%  -11.1%  +13.0% 
           合计  8,946  +10.6%  +4.4%  -6.6%  +8.4%