在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
设计院专区
 
 
 

新资讯

施耐德电气跨界智慧盛宴 激发灵感创想美感新生活-施耐德电气2015跨界智慧创想盛宴众筹生活点滴美感

 
 

跨界——原本毫不相干的元素,相互渗透、融合;创想——不拘一格任想法交织,擦出灵感火花。当思想巧遇跨界和创想,就像畅游在海中的鱼儿有了翅膀,海阔天空,便可任意翱翔,创造诸多的不可思议。当那些看似不可能的事物关联在一起时,你或许喜出望外、或许豁然开朗,然而每一次惊喜,都是生活推动我们不断发现、不断创新的源泉。

带着这份永远探索的心,2015年6月,施耐德电气开启了一段“跨界创想”之旅,携手业界知名设计师、时尚先锋、生活达人发起“跨界智慧创想盛宴”,以“美感发现、智慧新生”为主题,邀请众多网友紧随米兰国际设计周潮流风向,共同探讨生活中的智慧美学,激发跨界灵感与创意,用发现的眼睛邂逅时尚之美。同时,全新打造线上“智慧家居体验馆”,让网友们真实体验未来智慧家居的生活情景。

美,在于跨界融合
艺术家说:美是墨汁滴入水的瞬间,黑白相溶,那肆意的扩散、晕染的节奏,似乎可以呈现出千万种形态;设计师说:美是让矛盾、对立的元素相容统一擦出灵感火花和奇妙创意……对于生活而言,美则意味着一种全新的生活态度——不拘一格、包罗万象、推陈出新。

自品牌建立之初,施耐德电气就始终以创新的科技和设计理念致力于提升人们的生活品质。在家居产品中,新研发的Wifi Router堪称“跨界”经典之作。把现代家庭生活必不可少的无线路由器和双联开关结合使用,通过现有的电力传输线进行家庭网络设置,在轻松解决Wi-fi盲点的基础上大幅度提升传输速度,跨界科技之美使“互联网+”变身互联网“家”。而在本次“跨界智慧创想盛宴”中,来自米兰国际设计周的“Temple of Light 光之神殿”以灯光与玻璃的跨界融合,在展示一场有关光影与色彩的追逐游戏的同时,也给了网友们无限的启迪。

“床”与“沙发”的组合已司空见惯,但“双层床”与“沙发”的混搭便使人眼前一亮,可折叠的设计只需简单的操作便可将沙发变成上下两层,辅以活泼的橙色布艺,不但节省家居空间,也让使用者再次体验学生时期上下铺的青春时光。“跨界”的概念让家居产品不再拘泥于本身的功能,以包容的姿态让家庭生活更加便捷有序。比如楼梯可以和变成多用的收纳空间,用于摆放书籍或杂物,还可按照物品的颜色进行整理,既可精打细算生活空间,也可让渐变的色块愉悦视觉,一举多得。

智慧,在于敢想敢创
俄国文学家帕乌斯托夫斯基曾说“异想天开给生活增加了一分不平凡的色彩”。纵观人类历史,每一次发展前进都是由最初的“异想天开”开始,敢于想象、敢于创新是人们构建这个庞大复杂却精彩纷呈的世界的方式之一,这种智慧也渐渐地改变着人们的生活方式。在家装的历史中,施耐德电气以简单便捷的按钮开关结束了易断的灯绳时代,其旗下的ULTI奥智系列更是以独特的同步动作按钮专利技术,开创纯平机械开关的先河,创领行业巅峰的完美变革。而将“敢想敢创的智慧”传递给每一位消费者,也是施耐德电气举办此次“跨界智慧创想盛宴”的愿景之一。

当然,热爱生活的消费者们也在此次活动中展现了他们“敢想敢创”的智慧细胞——家中的灯光强弱可以根据主人的心情或作息习惯而自动调节;用意念就可随意改变电视背景墙的设计;远程操控家居用品的状态……一定不要怀疑这是好莱坞科幻电影编剧才能想象得到的场景,这就是来自生活中普通消费者在“跨界智慧创想盛宴”中,对未来智慧家居应用情景的创想。

一位参赛网友在表述他对“智慧”的理解时说道:“智慧可以很大,颠覆人类的生活方式,也可以是微小细节的改变,让人的生活更加便利、美好。”的确,当高新技术不断让人们的生活状态可以全部发生在虚拟数据中时,你是否依然怀念那些小而暖心的瞬间?门把手,这个生活中随处可见的小物件已被冰冷的圆形或长方形金属占领,可若以握手姿态的模型替换原有的设计,配备仿真触感和恒温设计,开门时只就像朋友间相互握手。这样的创意虽小却温暖美好,让家就像老朋友一样,开启的不仅是一扇门,而是家居设计与居住者更高层次的情感互通。

生活,在于无限探索
正如之前所说“美在于跨界融合,智慧在于敢想敢创”,广大网友在此次 “跨界智慧创想盛宴”中共同探索了生活的无限可能、激发灵感与创新无限。然而对于施耐德电气本身来说,“探索”的旅程远不止于此——1836年,施耐德电气诞生于第一次工业革命后期的法国,对于技术的探索和美感的追求,早已随着百年的发展融入其DNA中,成为其在致力提升人们生活品质道路上的美好理念。无论是ZENcelo轻点系列方寸间展现的无穷禅意,到ULTI奥智系列的灵动智巧,到Pieno丰尚系列极简主义的灵感火焰,还是E3000都会系列揽货大奖的划时代设计……施耐德电气希望传递给大众的不仅仅是短暂的墙上美学,以及随时间消逝的使用惊喜,而是善于发现生活之美、勇于突破创新、探索生活无限精彩的孜孜追求。

作为本次“跨界智慧创想盛宴”的收官之作,施耐德电气也全新打造“智慧家居体验馆”,将网友在活动中提交的精彩作品还原到未来智慧生活场景中,同时首次使用电脑+手机的双屏互动模式,让网友可以切实地进行电视频道的切换、厨房灯光的变换以及卧室窗帘的智能开合等。施耐德电气也希望借助“智慧家居体验馆”让网友真正亲身体验智慧家居的魅力,更让大家体会到:未来的智慧生活场景就是由现在每一个生活中你我他不断探索创新而实现的。

施耐德电气作为消费者身边贴心的用电管理专家,在百余年的发展历史中,凭借对生活美感的独特洞察力与创新前沿科技突破应用,不断开发智慧家居新产品,竭力营造智慧空间,改善人们家居生活体验。2015施耐德电气跨界智慧创想盛宴已然落幕,但思想的碰撞留给人们对美感生活和智慧家居的向往将一直延续。施耐德电气祈愿所有人都能在繁忙的生活中保有一双发现美的眼睛,去体会生活不同方式的乐趣,营造自己的智慧空间,不拘一格敢想敢创,共同绘制未来世界家居生活的无限美好。

 

关于施耐德电气
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的多个市场提供整体解决方案,其中在楼宇与住宅市场、工业与机械制造、公共事业与基础设施建设以及数据中心与网络等市场居于世界领先地位。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
www.schneider-electric.com

  
 

support 

 

行业应用中心

 

设计院区域中心联系方式

  • 北京:010-84346699
  • 上海:021-60656699
  • 广州:020-85185188
  • 武汉:027-59373000
  • 西安:029-65692599
  • 杭州:057-89825800
 

客户关爱中心

  • 产品技术支持
  • 订单和商务支持
  • 售前售后服务

客户关爱中心:4008101315