在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
设计院专区
pic
 
 
 

电气设计辅助软件

 
 

电气设计辅助软件 

Ecodial Advance Calculation 4.2:您的电气安装计算高效

辅助工具

施耐德电气的辅助计算软件Ecodial Advance Calculation 4.2可以有效协助您进行复杂的电气装置计算。优化选择设备,帮助您根据需求选择正确的设备。确保电气装置的质量以及人员和设备的安全。

Ecodial Advance Calculation 4.2提升设计效率,提高生产力。给您快速而且可靠的结果。节省计算时间,使复杂电电气装置计算更高效。通过优化使用方法,使软件更容易使用。

  •  节省时间-提高效率,设计优化计算电缆尺寸
  •  符合电气安装装置标准IEC 60364和TR50480
  •  优化开关设备的选择,断路器选择考虑选择性和级联

获得 Ecodial Advance Calculation 4.2, 请联系施耐德电气设计院区域中心。

电气设计辅助软件 

  
 

support 

 

行业应用中心

 

设计院区域中心联系方式

  • 北京:010-84346699
  • 上海:021-60656699
  • 广州:020-85185188
  • 武汉:027-59373000
  • 西安:029-65692599
  • 杭州:057-89825800