在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
继电器和电源
PIC
 
 
 

继电器和电源

 
 

施耐德电气一直致力于为OEM客户提供品类丰富的工控元器件产品, 在保证产品可靠品质的同时,我们也不断推出创新产品,为客户创造价值。

  • 电磁式及固态继电器:产品系列齐全,为各种应用提供一站式选择,“一键锁定”功能使得维护得心应手。
    RXM 
    RXG 
    SSR 
  • 电子式继电器:有效进行电源电压监测控制,输出时间控制,满足OEM客户简单设备的控制需求。
    RM 
    RE 
  • 电源及变压器:提供模块型、优化型、通用型及电源解决方案,为PLC和自动化设备提供稳定的直流电压。
    ABL2 
    ABL6 
    ABL8
  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接