在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

布铗式丝光机

 
 

机器外观图

buxiashi

工艺简介

丝光机处于印染设备的预处理环节,主要作用是使棉纱线或棉织物在一定张力条件下经浓烧碱液处理,棉纤维中翔基成为纤维素11,再水洗除碱。

工艺流程

buxiashisiguangji

浸轧碱液->扩幅冲吸去碱->蒸洗去碱->水洗去碱->烘燥->落布

控制系统需求

主从链轴的同步,防止运行过程中出现撕扯损坏布面的现象。拖动主从链轴的是异步电机,要求主变频器接收来自控制器的模拟量信号,从变频器同步跟随。

施耐德解决方案

buxiashi

方案说明

要保证双链同步,首先要保证单机的速度精度。因此,传动双链的两台电机都带有编码器,以提高速度控制的精度,并作为位置反馈。变频器选用ATV71,加编码器卡并工作于闭环矢量模式,其速度控制精度可以达到0.01%。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

变频器

 

ATV71HD22N4Z

22KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

2

CI卡

VW3A3501

ATV71专用内置控制卡,支持点动/位置控制/回原点/受控停车/速度控制模式

1

编码器卡

 

VW3A3401

RS422差分输出

2

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接