在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
装饰公司专区
         
         
         

        空调接电方式

        市场上的家用空调,按传统的功率计量单位为“匹”,分为一匹左右的小功率空调,不到3匹的中型空调和3匹以上的大功率空调(柜式)。不同空调在选用匹配电源方面,也有不同的选择。

         
         
        • 小功率空调,取电插头有10A普通三极插头和16A三极插头(较大)两种。小功率空调用10A普通插座也能承载,但如果用16A插座在电流承载力上更有保障,因此,新装修房子如果安装小功率空调,还是选择16A插座较好,便于今后升级。

        • 中型空调的功率较高,必须使用相应的16A插座。由于空调一般接电源就处于待机状态,因此在实际应用中建议使用带开关的插座,在换季不用的时候可以直接关插座的电源,不需要将插头拔下,方便又美观。

        • 大功率空调,16A插座的承载力也明显不足了。建议使用20A、25A甚至三相四线插座。但由于电流较大,空调相对位置又较为固定,也可以将空调电源线直接连到配电箱内,用断路器控制更为安全。墙壁上的电线出口,安装一个出线面板(带孔的面板)即可。
          
         
        了解更多

        了解更多 

        关于施耐德电气

        • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
          www.schneider-electric.com