客户专区
                         
                         
                         

                        姚家祎谈电源自动转换装置(ATSE)的选用

                         
                         

                            在配电工程设计中,对于重要负荷(如消防、电梯等负荷)经常采用电源自动转换装置(ATSE,Automatictransfer switching equipment),由双路电源供电系统自动进行切换(电网—电网,电网—柴油发电机),即当一路电源失电时自动切换到备用电源,以保证供电的可靠性和连续性。因此选择电源自动转换装置(ATSE)时要注意产品的结构特点。

                            ATSE由于结构不同可分为PC级和CB级产品。PC级ATSE能接通、承载,但不能分断短路电流。PC级产品为数字式智能型、为双路进线一路出线整体结构,即单刀双掷(三点式)结构的转换开关,自身联锁,不会造成同时接通两路电源现象。操作机构为一个线圈双向操作,结构简单、动作速度快。

                            CB级产品相比PC级别的产品来说体积较大,转换时间较长,机械联锁机构有滑扣和再扣不可靠的可能,可靠性不如PC级产品。

                            由于电动负荷开关型ATSE产品仅符合GB14048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》标准,而不符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》标准,此类产品在配电设计中已很少被采用,如早期朔那高的产品。

                            PC级ATSE产品符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》标准,双路电源带电转换时有相位差问题,上述标准对产品考核较严,在电源间相序不同的情况下也允许直接转换。PC级产品电气性能要求也较高,在使用类别为AC-33B时,在6Ie/1.05Ue条件下接通/分断次数为50/12次。使用类别为AC-33B,电流等级≤300A的电气寿命(在1Ie/1.05Ue条件下)为1000次,机械寿命5000次。100A及以下的ATSE带电动机负荷直接转换时,应具有AC-3指标(直接通断笼型电动机),按接通10Ig,分断8Ie、cosф=0.45考核。此外PC级ATSE触头多为拍合式,触头压力大,以利于触头接触良好,便于电弧移动,有利于灭弧。PC级ATSE不具有短路保护功能,需配短路保护电器,当供电回路发生短路故障时短路保护电器动作后ATSE开始转换,可确保重要负荷继续供电。PC级ATSE有二段式,即主触头有两个工作位置,正常电源位置及备用电源位置,转换时间较快,三段式即主触头有三个工作位置:正常电源位置、电动状态下零位置、备用电源位置。转换时间较长,零位置为避免冲击电流用,而不是用于维护时的隔离。

                            CB级ATSE产品也符合GB/T14048.11《自动转换开关电器标准》,其使用类别也为AC-33B。但ATSE由断路器构成,在供电回路发生过电流故障时,引起断路器断开后则CB级ATSE不能转换,不能保证重要负荷的继续供电。因此断路器应仅有短路保护功能,不应有过载保护功能。此外,CB级ATSE应采用二段式比较可靠。

                            在选用ATSE产品时应根据符合性质及使用要求来选择。选用产品时一定要明确产品符合的标准,产品级别(PC级或CB级),产品使用类别以及产品的技术指标。



                        http://www.dq.shejis.com/ 

                          
                         
                        了解更多

                        了解更多 

                        集团概况简述

                        • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!