匈牙利和罗马尼亚- 联合水力发电站
施耐德电气参加了布达佩斯联合发电厂的革新升级工作,该发电厂承担着向城市供暖、供电的任务。本次革新升级的目标是提高发电厂的效率同时减少噪声和污染。在Rucar,罗马尼亚,施耐德电气曾经向国家公用设施——水力发电站的第一个完全自动化发电厂提供配电和自动化管理系统。
葡萄牙——2004欧洲足球杯
欧洲足球协会联盟(UEFA)2004年欧洲足球杯在葡萄牙共建造了十个体育场,施耐德电气为其中六个体育场提供了电源和自动化管理系统,其中包括里斯本附近气势雄伟的Luz体育场。设施要向宾馆及照明、高清晰度电视和录音机、音响、安全、HVAC、热水以及烟雾疏散系统等进行供电。设施所需的装机功率高达9MVA,这相当于一个拥有25000人的城市的用量。
希腊——现代、安全、可靠的雅典地铁
雅典地铁是欧洲最具现代气息的地铁之一,共有21个车站,370000乘客……还有200个梅兰日兰的中压电池!电源供应和控制系统、照明和通风管理系统都得益于安全可靠的设备。这是双方的第一次合作,紧接着雅典地铁再次请求施耐德电气公司继续为地铁延线提供服务。
保加利亚和瑞士——机场扩建
在机场随处可见施耐德电气的解决方案,从控制塔到飞机跑道,从行李管理处到飞机起降屏幕。这样,能够帮助我们的航空客户应对即确保安全又保证旅客和货物流通顺畅的双重挑战。2004年,我们为保加利亚航空公司在索非亚新建的停机场提供了配电系统,还为瑞士航空公司在苏黎世新建的27门Dock E提供飞机的地面供电系统。
瑞士——提高炼糖厂的性能
在瑞士,两个炼糖厂生产的糖约占全国糖需求总量的80%。通过提高电气设备的可靠性,炼糖厂产量得到极大改善。现在,梅兰日兰和TE电器的设备被安装在产品链的神经中枢地带,对整个炼糖厂的性能发挥着巨大的作用。
法国——空中巴士拥有全面装备解决方案
三分之二的A380车体都是在法国Saint Nazaire进行装配的。施耐德电气完备的解决方案控制了五个装配站,能够使用三维激光测量技术在十分之一毫米的精度下安装组件。TE 的产品包括监控终端、Premium PLC、Sercos 16轴动作控制器、Lexium驱动以及一个AS-界面的安全网络。位于法国南特市的技能中心制订了屏幕监控标准和PLC及轴设计标准。这些标准以功能块的形式发送给该项目的三家原始设备供应商(OEM)。这个系统便于用户理解,更重要的是,标准设计、备用零件少以及统一的配电柜结构使用户更容易进行维护。
法国——施耐德电气承揽Carrefour 项目
Carrefour 与施耐德电气公司签订了一个确保能源性能的合同以降低其高级百货商店的电源消耗。该协议签订后,施耐德电气公司负责帮助Carrefour的连锁店以及相关产品实现节能目的,经过详细审查后,确保各个商店都能达到节能的标准。该项目的目标是降低法国Carrefour 高级百货公司10-15%的电源消耗。
西班牙——特别注意客户的满意度
每月,我们的西班牙机构都会采用一种非常简单但非常有效的方法来测试客户的满意程度:对已经下定单的客户进行调查。每次组织1000余人进行调查,调查的内容涵盖产品及服务质量的所有方面。通过不断获得的数据信息,该机构能够做出快速反应,改善公司内部状况,提高服务水平。调查的结果将作为相关经理年终评审的一项指标。
拉脱维亚——波罗的海地区最大的安全系统之一
施耐德电气为波罗的海地区最大的银行——Hansa银行新总部提供了一整套完备的、集成安全系统。这个具有创新结构的综合性建筑坐落于拉脱维亚首都里加, 还包括一个购物中心、会议室和一家酒店。施耐德电气在提供安全系统方面拥有丰富的经验,并且能够提供高品质的售后服务。
意大利—— 新建的米兰展览中心
米兰展览中心是世界上最大和最创新的展览中心之一,现在正由施耐德电气(意大利)投资有限公司为其进行装配。这个宏伟壮观的建筑物由八个展览馆组成,各个展馆之间由一条悬浮的中央通道连接。米兰展览中心占地面积为53万平方米,其中建筑面积达到20万平方米。该项目需要用到的设备包括中压和低压配电盘、梅兰日兰Prisma Plus 配电盘以及MGE的安全电源系统。
芬兰——高度集成的国会大楼
芬兰在赫尔辛基新建的国会大楼是世界上集成度最高的建筑物之一。施耐德电气为其提供了访问控制、防盗和防火警报器、闭路电视监控、建筑自动化以及照明控制系统,这些设备和系统通过采用用户图形界面和施耐德电气的最新控制器而得到了全面集成。
德国——DaimlerChrysler 选择使用施耐德电气的Unity自动化解决方案
DaimlerChrysler选择施耐德电气公司为其德国的汽车车体、喷漆和装配车间提供自动化和配电解决方案。这是Unity自动化解决方案在自动化行业所签订的第一个合同。我们将提供250个装备有Unity、Premium、Advantys、Momentum以及Magelis的工作站。
UK和斯堪的纳维亚——LexCom Home网络系统
英格兰模拟住宅中的Gladedale Home装配了施耐德电气提供的LexCom Home 网络。这一先进的网络系统能够通过一个单一网络提供便捷的无线电通讯、卫星电视、电话以及因特网,该单一网络在每个房间都有共享插座。LexCom Home 网络系统得到大批参观者的青睐,他们将在他们自己的Gladedale Home装配这种系统。
瓜德罗普岛、Reunion和新喀里多尼亚(岛)——法国海外行政区和领地的风力发电站
作为世界上中、小型风轮机的著名生产商,Vergnet SA 定购了施耐德电气的变电站并将其装配在瓜德罗普岛、Reunion和新喀里多尼亚(岛)的风力发电站。这些变电站负责收集风轮机产生的电并将电输送到电网。
俄罗斯——世界屋脊!
莫斯科的Ostankino塔高达540米。施耐德电气负责为该塔装配service conductors。有两条壕沟,每条长270米,施耐德也对其进行了安装。创下世界最高纪录!