客户专区
                         
                         
                         
                         
                         

                        北美洲

                        美国

                        肯尼迪宇航中心SCADA网络升级
                        我们负责为位于佛罗里达州Cape Canaveral的肯尼迪宇航中心的SCADA进行系统升级。该系统是全自动化的,且成本低、结构简单。更重要的是,它采用标准产品,这就使得操作、维护和培训变得非常简便。该系统通过内嵌的智能元件与各台设备进行连接,因而最终将包含成千上万个监控站。

                        PowerLogic 系统使马里兰大学节省开支
                        巴尔的摩的马里兰大学与其规模庞大的医学院一起,成为该州最大的用电户之一。施耐德电气按照马里兰大学的要求制定了提案,紧接着便被该大学选中为其提供精确的电源解决方案。事实证明,美商实快的PowerLogic是高效的解决方案,能够按需配电、控制电路中的电源质量、分析电源消耗以及核实电费表。该系统能够帮助马里兰大学更好的了解自己的用电需求量,而且在新教学楼的电源安装中将节省几千美元。

                        代用能源:在Las Vegas的创新住宅
                        由于美国某些地区频繁的断电,因此越来越多的人要求设计一种能够满足其基本用电需求的住宅。鉴于这种需求,我们的专家团队为家庭住宅设计出一种先进的能源管理系统,这种系统能够使用代用能源,如太阳能。该系统包括全面的负荷控制功能和代用能源管理界面,并且能够提供备用能源。结合Leviton公司的集成网络家庭控制解决方案,该能源管理系统以及施耐德电气其他的创新产品和方案都在Las Vegas的消费电子展中的“创新住宅”中得到了展示。

                        TAC帮助德克萨斯州达拉斯市降低能源成本
                        TAC与达拉斯城签订合同,负责提高城市的能源效率。该合同项目包括达拉斯市政厅、中央公用图书馆、停车场、一个社区娱乐中心、一个图书馆分管和一个卫星城市中心。TAC负责改造照明系统、安装新的HVAC系统、为自动化系统提供监控解决方案、使用TAC Vista?建筑自动化系统管理电源的消耗等。该合同是由美国环境保护机构(EPA)进行测试和跟踪的第一个大工程。

                        奔驰汽车厂实现零故障目标
                        奔驰汽车厂希望为其在阿拉巴马州新建的M级四轮驱动汽车厂安装一个高科技的系统。其目的是管理电源质量问题、限制故障的发生次数以及降低成本。施耐德电气提供的PowerLogic系统不仅能够令所有客户满意,并且在不到两年的时间里就可以收回成本。汽车设计师计划在扩建电气基础设施时将该系统进一步推广。

                        Saint-Gobain和施耐德电气合作
                        Saint-Gobain在美国已经建立了两个玻璃丝工厂。它请求施耐德公司为其找到一种能够优化电源消耗管理的解决方案。施耐德电气公司和Saint-Gobain经常合作,这次为其安装了两个测量和控制装置。这次装配大大改善了对电源消耗的管理。最终,Saint-Gobain绝缘分公司的所有工厂都将使用这种装置。

                        控制8000公里的管道
                        MAPL石油公司选择施耐德电气的Spectrum Controls全球解决方案对其美国的石油管道进行管理和控制。该管道横跨美国14个州,总长8000公里,现在完全可以在中央指挥站对其进行直接管理。

                        波士顿:极具挑战性的隧道
                        波士顿中央隧道于2005年开通,其通风系统是世界上最强大,结构最复杂的通风系统。美商实快和SPEC过程工程和建设一起设计出一种高度精密的“控制-指令”通风系统,该系统将疏散污染空气、防火等安全功能融合为一体。

                        为Cargill Nutri-Products设计的独创接口
                        Cargill Nutri-Products是美国爱荷华州一家大型维他命产品生产商,他希望在其生产地点与八个再加热控制器之间创建一个接口。为了保证两个不同的管理系统能够正常通讯,施耐德电气公司提出了一个不仅简单而且成本很低的解决方案:采用Modbus-以太网Telemecanique连接。

                        加拿大

                        为海上货运站提供的智能解决方案
                        Saint-Lautent 海上货运公司经营了一个主要用于大型矿石和氧化铝的货运站。它选择施耐德电气公司,使货运站能够自动操作起重、装卸与运输等。美商实快和TE电器在适当的位置安装了一个装置,该装置被连接到SCADA系统(数据监测、控制和获取),而SCADA系统又与施耐德电气的通讯网络相连。现在,货运站能够以最少的人力来控制所有的安装装置。

                          
                         
                        了解更多

                        了解更多 

                        集团概况简述

                        • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!