客户专区
                                 
                                 
                                 

                                吹瓶机-Premium PLC高端应用

                                 
                                 

                                 

                                机器说明

                                吹塑是将塑料原材料熔融后形成型胚,型胚放在有特定形状型腔的模具间,合模后压缩空气将型胚吹制成各种形状的中空容器。主要有两个关键的制作阶段:制作型胚及将型胚吹制成型;一般有挤出吹塑,注射吹塑及注射拉伸吹塑三种加工工艺方式。

                                控制要求

                                • 吹塑主要的控制关键点如下:
                                • 温度PID控制;
                                • 变频调速控制;
                                • 挤出吹塑型胚壁厚控制;
                                • 注射吹塑射胶及塑化控制,分段压力注射,射胶速度,保压,背压等时序快速响应;
                                • 液压传动控制技术,使运动快速平稳,定位精度高;
                                • 全电动伺服定位技术应用;
                                • 系统网络拓补及总线应用技术;
                                • 人机界面监控,配方,趋势,报警诊断等。

                                设计方案及说明

                                采用功能强大的Premium  PLC(I/O扩展能力:2048 I/Os)为主控单元,CPU高速数据处理运算,大容量数据存储,开放式网络总线拓补,适应吹塑机灵活多变的控制需求,先进的控制技术保证您设备处于市场竞争的前沿:

                                • XBTG系列触摸屏,高精度图文显示,支持多种通讯连接,多语言切换,大量图元图库,配方,趋势及数据存储,具备强大的编程组态功能;
                                • Premium模块化扩展,开放式网络系统,采用透明工厂理念,自带通讯功能,使你很方便的在全球任何一个角落监控到你的系统;
                                • 编程软件平台Unity Pro,采用标准IEC编程,支持LD, ST, CFC, IL, FB等多语言编程技术,自定义功能块,源代码保护,多任务操作系统保证吹塑快速准确的时序响应;
                                • STB, OTB远程I/O采用CANopen等多种总线扩展,便于现场控制信号采集;
                                • 总线式伺服产品,提供精确位置定位控制,适用于全电动吹塑技术;

                                全功率范围ATV71系列变频器,集成CANopen与Modbus总线,中文操作界面,恒转矩输出及PID闭环反馈调节;具有良好的转矩特性及速度调节精度。

                                系统特点

                                Schneider拥有处于市场领导前沿的自动化工控产品:HMI人机界面,多系列PLC控制器,VSD变频驱动,伺服定位控制,丰富的检测传感器,低压元器件及安全类产品,为吹塑设备提供安全可靠的控制整体解决方案,增强设备的控制性能;

                                • PLC控制器实现多温区高精度温度控制;
                                • PID闭环调节实现多段压力注射,射胶速度,保压,背压等时序快速响应控制及闭环调节;
                                • ATV系列变频器通过模拟量或现场总线控制实现高精度转矩调节或速度控制 ;
                                • XBTG系列友好人机界面实时机器运转数据监控,配方,数据存储管理功能等 ;
                                • 全系列电气产品:低压电器,传感器,安全继电器等为您提供真正的“整体解决方案” 。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!