客户专区
                                 
                                 
                                 

                                变频恒压供水设备方案 - Zelio Logic

                                 
                                 

                                 

                                系统说明

                                变频恒压供水设备广泛的应用在民用、商用等场合,逐渐取代了传统的水塔、水箱等原有的供水方式。其主要特点为:设备结构紧凑,占地面积小,节能,控制灵活,操作简便以及具备完善的保护功能。为了降低成本,我们可以采用Zelio Logic智能继电器来控制系统。

                                控制要求

                                • 泵根据出水总管压力进行PI运算,自动调节泵转速;
                                • 根据总管压力进行变速泵与定速泵的启停控制;
                                • “睡眠”、“唤醒”功能;
                                • 泵故障处理。

                                设计方案及说明

                                • 采用智能继电器Zelio Logic通过使用开发的PI模块控制管道压力,控制泵的投入切除以及工频 变频转换等功能。
                                • 采用HVAC专用变频器ATV21实现变频调速,具有休眠/唤醒功能,变频器与PLC实现Modbus通讯;

                                   

                                系统特点

                                • Zelio Logic 简单易用,使用方便,功能强大,可以实现对压力的PID运算,通过模拟量和开关量输出实现对泵的频率控制及其起停和切换控制。Zelio Logic还可以扩展Modbus和以太网通讯模块,方便系统对外提供更多的数据。
                                • 变频器集成Modbus通讯端口,可以给上位系统提供更多的变频器参数,使客户容易实现通讯方式,容易实现更多的变频参数采集,如需与其他总线连接,可以选用其他通讯卡;
                                • ATV61多泵控制卡集成多种控制功能,通过简单的参数设定即可达到所需的功能,如“睡眠/唤醒”“泵投切”;
                                • 整体系统EMC性能好,满足民用及商用的要求。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!