客户专区
                                 
                                 
                                 

                                工厂HVAC系统方案

                                 
                                 

                                 

                                系统说明

                                工厂HVAC 系统主要应用于电子厂、制药厂、卷烟厂、纺织厂等对于空气质量(温度、湿度、洁净度、室内外压差等)要求较高的场合,矿井、隧道与地铁等要求通风的场合,以及电厂等大型工厂的制冷、采暖、通风集中监控系统。

                                控制要求

                                • 控制系统:工厂不同于楼宇,一般不采用BA 系统,因此需选用控制器对整个制冷/制热系统及末端风机等进行监控。
                                • 通讯要求:整个系统需建有完善的网络架构,可实时监控整个系统的运行状况。
                                • 节能要求:对风机、泵组的运行进行节能控制已成为一种趋势,要求根据各传感器采集的数据进行PID 调节。

                                设计方案及说明

                                • 选用施耐德高端PLC 实现对整个HVAC 系统的监控与管理;
                                • 选用施耐德变频器实现对一次泵、二次泵的变频控制以达到节能效果;
                                • 选用施耐德针变频器实现对末端风机的VAV 控制以达到节能效果;
                                • 支持多种通讯协议构建数据交换网络,完美的监控系统中的每个环节

                                系统特点

                                • 丰富的产品线,可灵活多变地满足整个系统中各环节的控制及执行要求。
                                • 支持多种网络架构,实现整个系统各部分间快速准确的数据交换。
                                • 协调各设备及各区域之间运行状况,满足工艺要求,达到最大限度节能要求。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!