客户专区
                                 
                                 
                                 

                                高速直辊布铗丝光机

                                 
                                 

                                机器说明

                                高速直辊布铗丝光机适用于棉、麻、涤及混纺织物的轧碱丝光工艺,使织物光泽好,易于上色,达到幅宽尺寸及稳定性要求,改进布的手感;工艺车速15~120m/min。

                                控制要求

                                • 多单元同步传动,直辊槽实现低张力控制;
                                • 布铗左右主链独立传动,速度和位置同步调节兼备;
                                • 直辊槽碱液温度、液位检测控制;

                                设计方案及说明

                                17台同步传动电机,直辊槽和布铗主链采用ATV71高性能变频器,进行编码器速度闭环控制;其他传动电机采用ATV31通用变频器;所有的变频器通过集成的CANopen高速总线通讯口与Micro PLC相连;机头操作和监控采用XBTGT 10.4英寸真彩触摸屏;布铗主链分传动,同步控制程序集成在ATV71变频器的Control Inside卡中实现。

                                控制系统结构

                                 

                                系统特点

                                • 针对丝光机开发的布铗主链同步控制程序集成在Control Insider 卡中,减少客户开发投入;
                                • CANopen总线通讯代替模拟量控制,提高控制精度和现场抗干扰能力,提供透明化的监控、操作平台。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!